Modificare un logger dei dati

Modificare un logger dei dati esistente.
Prerequisiti
  1. Per modificare un logger dei dati
  2. Dalla barra degli strumenti, selezionare
    Apri pagina dashboard
    .
  3. Nel riquadro centrale, selezionare
    Configura un logger dei dati
    .
  4. Selezionare l'oggetto logger dei dati da modificare.
  5. Se necessario, modificare il
    Nome
    e le proprietà del logger.
  6. Selezionare
    Avanti
    .
  7. Se non esiste nessun database per il logger, creare un database:
    MANCIA: È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un database esistente e selezionare
    Duplica
    . La duplicazione di un database è utile se si desidera creare un database in base a un database esistente.
    1. Selezionare
      Nuovo database
      e compilare:
      • Nome
        . Un nome per il database.
      • Tipo
        . Selezionare
        Interno
        o
        Connessione ODBC
        .
    2. Selezionare
      Avanti
      .
    3. Impostare le proprietà del database.
    4. Selezionare
      Avanti
      .
  8. Selezionare il database in cui archiviare i dati del logger e selezionare
    Avanti
    .
  9. Selezionare le variabili da loggare e selezionare
    Avanti
    .
    MANCIA: È possibile individuare le variabili utilizzando il campo di ricerca.
  10. Selezionare
    Esci
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.