Aggiungere un logger degli eventi

Configurare un logger degli eventi per visualizzare i valori archiviati in una tabella.
Prerequisiti
Creare un database per il logger degli eventi. Vedere Creare un database interno o Creare un database ODBC.
  1. Per aggiungere un logger degli eventi
  2. In
    Vista progetto
    fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Logger
    e selezionare
    Nuovo
    Logger degli eventi
    .
  3. Per archiviare nel database le traduzioni delle stringhe localizzate nei 1, in
    Impostazioni locali
    immettere gli ID impostazioni locali.
    Per ulteriori informazioni, vedere Sessioni e impostazioni locali.
    Ad esempio, immettere
    en-US
    .
  4. Per aggiungere una configurazione evento e loggare gli eventi di interesse:
    1. In
      Proprietà
      , accanto a
      Configurazioni evento
      , selezionare
      Add
      .
    2. In
      ConfigurazioneEvento
      #
      , impostare
      Sorgente dell'evento
      .
      Sorgente
      Valore di
      Sorgente dell'evento
      Valore di
      Ascolta sottoalbero
      Qualsiasi oggetto del progetto:
      (nessun valore)
      Vero
      Nodo/oggetto e tutti i suoi oggetti figli:
      Collegamento dinamico (oggetto/nodo padre)
      Vero
      Uno specifico oggetto del progetto:
      Collegamento dinamico (oggetto specifico)
      Falso
    3. In
      Tipo di evento
      , selezionare l'evento di tipo di interesse.
      MANCIA: Considerare la creazione di un logger degli eventi dedicato per i tipi di eventi di audit.
    4. Nel riquadro centrale, selezionare le variabili da loggare e selezionare
      Applica
      .
      IMPORTANTE:
      Quando si seleziona una variabile da registrare, viene impostato automaticamente un collegamento dinamico nei
      Campi evento da loggare
      . Il collegamento dinamico punta all'argomento dell'evento corrispondente selezionato automaticamente. Se l'argomento dell'evento non rappresenta i dati di interesse, selezionare un attributo diverso nella finestra di dialogo
      Collegamento dinamico
      .
      È possibile combinare più argomenti di evento utilizzando convertitori o collegamenti dinamici (ad esempio, un formattatore stringa).
    5. Per registrare solo gli eventi generati dalle interazioni degli utenti con l'applicazione, impostare
      Escludi sessioni non interattive
      su
      Vero
      .
  5. In
    Database
    , selezionare il database per archiviare le proprietà selezionate.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.