Aggiungere un client OPC UA

Configurare un client OPC UA per importare nodi in fase di progettazione da un server OPC UA.
  1. Dalla barra degli strumenti, selezionare
    Apri pagina dashboard
    .
  2. Selezionare
    Configura le comunicazioni verso i dispositivi
    .
  3. Selezionare
    Nuovo client OPC UA
    .
  4. (Opzionale) Modificare il nome del client OPC UA.
  5. Selezionare
    Avanti
    .
  6. In
    Proprietà
    configurare le impostazioni di base del client OPC UA e selezionare
    Avanti
    .
    • Endpoint URL server
      . Protocollo di comunicazione e indirizzo di rete dell'endpoint sul server OPC UA.
    • Modalità sicurezza messaggi minima
      :
      • Nessuna
        . I messaggi possono essere non firmati e non crittografati.
      • Firma
        . I messaggi devono essere firmati o firmati e crittografati.
      • Firma e crittografia
        . I messaggi devono essere firmati e crittografati.
    • Criteri di sicurezza minima
      :
      • Nessuno
        . Il client OPC UA non richiede un criterio di sicurezza specifico.
      • Basic256Sha256
        . Il client OPC UA richiede questo criterio di sicurezza o un criterio più sicuro.
      • Aes128_Sha256_RsaOaep
        . Il client OPC UA richiede questo criterio di sicurezza o un criterio più sicuro.
      • Aes256_Sha256_RsaPss
        . Il client OPC UA richiede questo criterio.
    • File di certificato client
      . Il file di certificato pubblico
      DER
      del client OPC UA (X509v3).
      MANCIA: Il file di certificato client deve essere presente nella cartella
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
      .
    • File di chiave privata client
      . Il file
      PEM
      di chiave privata del client OPC UA codificato con ASCII Base64.
      MANCIA: Il file della chiave privata del client deve essere presente nella cartella
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
      .
  7. Selezionare
    Avanti
    .
  8. Configurare l'importazione NodeSet:
    • Per importare il NodeSet in modalità online, impostare il selettore su
      Online
      .
      MANCIA: La modalità online si basa sul valore di
      Endpoint URL server
      dell'oggetto client OPC UA. Selezionare
      Aggiorna
      per aggiornare i nodi pubblicati dal server OPC UA.
    • Per importare tag in modalità offline, impostare il selettore su
      Offline
      e nel
      Percorso file
      fornire un percorso al file
      XML
      con il NodeSet.
  9. Selezionare i nodi da importare e selezionare
    Avanti
    .
  10. (Opzionale) Per configurare un altro client OPC UA, selezionare
    Configura un altro dispositivo
    e ripetere la procedura.
  11. Selezionare
    Esci
    .
Nella cartella
OPC-UA
della
Vista progetto
viene visualizzato l'oggetto client OPC UA configurato.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.