Configurare il client OPC UA

Configurare le proprietà avanzate di un client OPC UA.
  1. Per configurare il client OPC UA
  2. In
    Vista progetto
    selezionare un client OPC UA.
  3. In
    Proprietà
    , configurare le impostazioni del client OPC UA.
    • Eventi
      :
      • Nessuno
        . Non ascolta nessun evento.
      • Tutti
        . Ascolta tutti gli eventi.
      • Allarmi
        . Ascolto solo eventi di allarme.
    • Sincronizzazione dei Node ID all'avvio
      . Sincronizzare i NodeID dei nodi OPC UA importati in fase di progettazione. Sincronizzare i NodeID con gli stessi nodi sul server OPC UA a cui si connette il client OPC UA a runtime.
      MANCIA: Se non si conosce la situazione sul server, impostare su
      Vero
      la funzione
      Sincronizzazione dei Node ID
      all'avvio.
    • Lunghezza massima dell'array
      . Il numero massimo di elementi di un array.
      MANCIA: Se i client OPC UA hanno valori di
      Lunghezza max dell'array
      diversi, a tutti i client viene applicato il valore della
      Lunghezza max dell'array
      del primo client OPC UA.
    • Endpoint URL server
      . Protocollo di comunicazione e indirizzo di rete dell'endpoint sul server OPC UA.
    • Verifica identità server
      :
      • Vero
        . Accettare il certificato solo se è attendibile.
      • Falso
        . Accettare temporaneamente il certificato anche se non è attendibile.
    • Modalità sicurezza messaggi minima
      :
      • Nessuna
        . I messaggi possono essere non firmati e non crittografati.
      • Firma
        . I messaggi devono essere firmati o firmati e crittografati.
      • Firma e crittografia
        . I messaggi devono essere firmati e crittografati.
    • Criteri di sicurezza minima
      :
      • Nessuno
        . Il client OPC UA non richiede un criterio di sicurezza specifico.
      • Basic256Sha256
        . Il client OPC UA richiede questo criterio di sicurezza o un criterio più sicuro.
      • Aes128_Sha256_RsaOaep
        . Il client OPC UA richiede questo criterio di sicurezza o un criterio più sicuro.
      • Aes256_Sha256_RsaPss
        . Il client OPC UA richiede questo criterio.
    • File di certificato client
      . Il file di certificato pubblico
      DER
      del client OPC UA (X509v3).
      MANCIA: Il file di certificato client deve essere presente nella cartella
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
      .
    • File di chiave privata client
      . Il file
      PEM
      di chiave privata del client OPC UA codificato con ASCII Base64.
      MANCIA: Il file della chiave privata del client deve essere presente nella cartella
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
      .
    • URI applicazione
      . Un URI che identifica globalmente l'istanza di applicazione.
    • Nome applicazione
      . Un ID leggibile dell'istanza di applicazione, non necessariamente univoco.
    • URI prodotto
      . Un URI che identifica globalmente il software.
    • Tipo identità utente
      :
      • Anonimo
        . Nessuna informazione disponibile sull'utente.
      • Utente/password
        :
        • Nome utente
          . Il nome dell'utente.
        • Password
          . Password dell'utente.
      • Certificato
        :
        • File di certificato utente
          . Il file
          DER
          di certificato pubblico dell'utente (X509v3).
          MANCIA: Il file di certificato pubblico dell'utente deve essere presente nella cartella
          FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
          .
        • File di chiave privata utente
          . Il file
          PEM
          di chiave privata dell'utente codificato con ASCII Base64.
          MANCIA: Il file di chiave privata dell'utente deve essere presente nella cartella
          FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
          .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.