Crittografia dei segreti del progetto

Crittografare i dati sensibili contenuti nei progetti.

Requisiti

Per crittografare i segreti del progetto, durante la creazione di un progetto o il salvataggio di un progetto esistente:
  • Accedere a
    FactoryTalk Hub
    in
    FactoryTalk Optix Studio
  • Fare parte di un'organizzazione.
  • Selezionare
    Crittografa segreti
    .

Ambito crittografia

FactoryTalk Optix
:
  • Crittografa le password nei progetti.
  • Crittografa oggetti personalizzati con il tipo di dati Password.
  • Nei file di progetto
    YAML
    , che rappresentano il modello informativo del progetto, sostituisce i nodi
    Value
    con nodi
    SecretValue
    con valori di testo crittografati.

Progetti crittografati

FactoryTalk Optix
gestisce i progetti crittografati in vari modi:
  • L'apertura di un progetto crittografato quando non si dispone di accesso all'organizzazione comporta l'oscuramento di tutti i segreti del progetto.
  • Il salvataggio di un progetto crittografato come progetto non crittografato comporta l'oscuramento di tutti i segreti.
  • Quando si trasferisce un progetto crittografato in un client non crittografato, viene visualizzato un messaggio di avviso. Per ulteriori informazioni, vedere Crittografia del progetto.
  • L'esportazione di un progetto crittografato in un dispositivo o cartella USB non crittografa il progetto compilato.
  • Se si incolla un oggetto da un progetto crittografato in un progetto non crittografato, i segreti vengono oscurati.
  • Se si aggiunge un oggetto alle librerie in un progetto crittografato, i segreti vengono oscurati.
  • L'incollamento di una password come testo negli Appunti viene disabilitato nei progetti crittografati.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.