Progetti

Un progetto contiene diversi componenti che vengono utilizzati per creare
Applicazioni FactoryTalk Optix
.
I progetti
FactoryTalk Optix
soddisfano lo standard Open Platform Communication (OPC), che consente l'interoperabilità tra sistemi diversi.

Componenti

Un progetto può includere questi componenti:
  • Oggetti. Oggetti fisici come un motore o oggetti non fisici come un allarme digitale.
  • Tipi di oggetti. Oggetti modello da cui è possibile creare istanze di oggetti. Ciascuna istanza di oggetto può contenere oggetti e variabili specifici.
  • Variabili. Elementi che rappresentano le caratteristiche degli oggetti e specificano i valori di queste caratteristiche.
  • Tipi di variabile. Variabili modello dalle quali è possibile creare istanze di variabili che possono contenere altre variabili specifiche.
  • Tipi di metodo di runtime. Metodi modello da cui è possibile creare istanze di metodo. Le istanze di metodo possono essere eseguite a runtime quando si verifica un evento, come un'azione utente o una modifica del valore di una variabile.
  • Oggetti grafici predefiniti. Una libreria predefinita di oggetti, ad esempio controlli, contenitori, disegni e contenuti multimediali, utilizzabili per creare un'interfaccia utente per
    Applicazioni FactoryTalk Optix
    .
  • NetLogic. Oggetti NetLogic che implementano logiche dell'applicazione personalizzate sviluppate in C#.

Caratteri speciali

È possibile utilizzare caratteri speciali e segni diacritici specifici per le lingue supportate nei nomi degli oggetti e nelle proprietà degli oggetti.
Per modificare le impostazioni della lingua, vedere Impostare le opzioni.
IMPORTANTE:
Se si utilizzano caratteri speciali in componenti visibili a runtime, assicurarsi che i dispositivi client includano un font che supporti questi caratteri speciali. Vedere Importare caratteri.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.