Impostare le opzioni

Impostazioni globali specifiche per il software
FactoryTalk Optix Studio
.
Le impostazioni globali includono la lingua visualizzata nell'interfaccia utente, l'attivazione dei messaggi di log, l'attivazione delle funzionalità in corso di sviluppo, l'editor di codice predefinito per qualsiasi codice C# per le NetLogic, l'unità di misura per le lunghezze fisiche e le impostazioni di controllo versione.
  1. Nella barra del titolo di
    FactoryTalk Optix
    , selezionare la freccia in giù dopo
    Opzioni FactoryTalk Optix Studio
    e selezionare
    Opzioni FactoryTalk Optix Studio
    .
  2. In
    Opzioni FactoryTalk Optix Studio
    , selezionare
    Optix Studio
    e compilare:
    • Lingua e impostazioni locali
      . Selezionare la lingua dell'interfaccia utente.
    • Lingua dei nuovi oggetti
      . Selezionare la lingua utilizzata per visualizzare i nomi degli oggetti nelle descrizioni per i nuovi oggetti grafici. Selezionare
      Inglese (Stati Uniti)
      o
      Stessa lingua dell'IDE
      .
      MANCIA:
      È possibile utilizzare caratteri speciali e segni diacritici specifici per le lingue supportate nei nomi degli oggetti e nelle proprietà degli oggetti.
      Se si utilizzano caratteri speciali in componenti visibili a runtime, assicurarsi che i dispositivi client includano un font che supporti questi caratteri speciali. Vedere Importare caratteri.
    • Modalità avanzata
      . Attivare la visualizzazione avanzata dei messaggi di log nel pannello
      Output
      . La selezione della
      Modalità avanzata
      e il riavvio di
      FactoryTalk Optix
      consentono di creare un progetto
      vuoto
      senza contenuti predefiniti nella pagina iniziale.
    • Mostra funzionalità in anteprima
      . Attivare le funzionalità di
      FactoryTalk Optix Studio
      in corso di sviluppo, che possono causare instabilità nei progetti.
    • Editor di codice
      .Impostare l'editor di codice predefinito da utilizzare con il codice C# delle NetLogic.
    • Unità lunghezza fisica
      .Impostare l'unità di misura predefinita per le lunghezze fisiche.
    • Livello di log di FTOptix Studio
      . Impostare il livello massimo del log da visualizzare nei file di log dati e nel riquadro
      Output
      :
      • Errore
        . Messaggi di errore.
      • Avviso
        . Messaggi di avviso.
      • Info
        . Messaggi informativi.
      • Verbose 1
        . Messaggio dettagliato di primo livello per la risoluzione dei problemi.
      • Verbose 2
        . Messaggio dettagliato di secondo livello per la risoluzione dei problemi.
    • Stile caratteri
      . Impostare lo stile del carattere per l'interfaccia utente solo nella versione desktop di
      FactoryTalk Optix
      . Accettare la famiglia di font
      Roboto
      predefinita oppure selezionare
      Sistema
      per utilizzare il font predefinito del sistema operativo.
    • Avvisi di sicurezza
      . Selezionare per visualizzare nuovamente eventuali avvisi C# sull'esecuzione di riferimenti critici alla sicurezza se l'opzione
      Non mostrare più questo avviso
      è stata selezionata in precedenza durante la visualizzazione di un messaggio.
  3. Selezionare
    Controllo versione
    e sotto
    Configurazione utente controllo versione
    compilare:
    • Nome utente
      . Il nome utente dell'account utente loggato quando un progetto viene archiviato in un repository di controllo versione.
    • Email utente
      . L'indirizzo e-mail dell'account utente loggato quando un progetto viene archiviato in un repository di controllo versione.
    • In
      Provider di controllo versione e ID
      selezionare il provider da utilizzare e selezionare
      Aggiungi identità
      in
      Seleziona un provider
      . Dopo aver effettuato l'accesso con le credenziali, il provider selezionato viene visualizzato sotto
      Login identità provider
      con il nome utente dell'utente connesso.
  4. Selezionare
    Salva
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.