Backup di un progetto
FactoryTalk Optix Studio
crea automaticamente backup dei progetti.Viene eseguito il backup automatico dei progetti:
- Quando si salva un progetto
- Quando si aggiorna un progetto per rendere compatibile il progetto con una versione più recente diFactoryTalk Optix Studio
- Ogni volta che si aggiorna un progetto per riparare un progetto danneggiato. Vedere Ripristinare un progetto.
Il percorso predefinito della cartella di backup è:
%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\
Project Name
Ognuna delle cartelle del progetto è costituita da altre sottocartelle con diversi tipi di backup:
- Automatico. Tre backup, eseguiti quando si salva il progetto.
- Ripristino. Un solo backup, eseguito all'apertura e al tentativo di riparazione di un progetto danneggiato. Vedere Ripristinare un progetto.
- Aggiornamento. Due backup eseguiti quando si aggiorna il progetto per renderlo compatibile con una versione più recente diFactoryTalk Optix Studio.
Fornire un feedback