Ripristinare un progetto

Se un progetto è danneggiato o sono state salvate delle modifiche indesiderate è possibile ripristinare una versione precedente del progetto.
  1. Chiudere il progetto.
  2. Dalla cartella
    %localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\[Project Name]
    copiare l'intera cartella del backup desiderato.
  3. Incollare la cartella in una posizione diversa da quella del progetto corrente, oppure eliminare la cartella del progetto corrente e incollare la nuova cartella nella stessa posizione.
  4. Aprire il progetto.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.