Sviluppare un dashboard di gestione delle ricette

Creare un dashboard per aggiungere, rimuovere e modificare le ricette in base a uno schema ricetta.
L'interfaccia dashboard comprende anche indicatori aggiuntivi per visualizzare e controllare i valori di giri/min massimi (Revolution Per Minute, RPM) e accelerazione minima del motore.
Esempio di applicazione
NOTA:
Scaricare un progetto di esempio:
RecipesManagementDashboard.zip
Prerequisiti
  1. Per sviluppare il progetto
  2. Creare e configurare uno schema ricetta. Vedere Configurare uno schema ricetta o Configurare manualmente uno schema ricetta.
    Durante la creazione della ricetta:
    • Creare un collegamento dinamico tra la proprietà
      Nodo target
      e
      ProjectName
      Modello
      Motor
      .
      Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
    • Selezionare i parametri
      Configurazione
      MaxRevolutionsPerMinute
      e
      Configurazione
      MinThrottle
      .
      MANCIA: Questi parametri saranno configurabili a runtime.
  3. Aggiungere e configurare un widget dell'editor di ricette predefinito. Vedere Configurare un widget editor di ricette.
  4. Disporre gli elementi dell'interfaccia.
  5. Salvare il progetto.
Selezionare
Esegui
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiungere un dispositivo client.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.