Con l'aumento della domanda globale di prodotti chimici, il settore chimico si trova ad affrontare nuove esigenze e sfide aziendali. La maggior parte dei produttori di sostanze chimiche, tuttavia, deve fare fronte alla volatilità del costo delle materie prime, alla complessità dell'ambiente normativo, all'obsolescenza dell'infrastruttura e, non meno importante, al numero sempre minore di personale competente e qualificato. Uno scenario non facile da affrontare.
Noi possiamo aiutarvi in questo percorso. Indipendentemente dal tipo di esigenza, verificare il sistema di controllo di processo, aggiornare i sistemi precedenti oppure ottimizzare l'utilizzo dei dati generati, possiamo offrirvi l'assistenza necessaria per rimanere competitivi in questo settore particolarmente dinamico. Non sapete da dove iniziare? Leggete questo eBook e guardate il video sull'impianto chimico connesso. Vi aiuteranno ad assegnare una priorità alle vostre esigenze.
Migliorare l’efficienza energetica del proprio impianto chimico
L'energia è costosa, quindi l’obiettivo è utilizzarne il meno possibile senza però andare a influire negativamente sulle operazioni. Fare ciò è utile soprattutto avendo un programma di gestione energetica o un impegno di sostenibilità più ampio. In entrambi i casi, il risparmio energetico equivale a una riduzione dei costi operativi e a un impianto più efficiente. Chi non vorrebbe tutto questo?
Bene, sapevate che c'è un semplice primo passo per migliorare il rendimento energetico? Iniziate ad usare i convertitori di frequenza (VFD) sui vostri motori, pompe e compressori per ridurre l'utilizzo di energia. Basta rispondere a poche semplici domande e il nostro calcolatore stabilirà i risparmi stimati sui costi. E, se la sostenibilità è importante per voi, il nostro calcolatore valuterà anche la percentuale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica che un convertitore di frequenza è in grado di offrire.
Provate il nostro calcolatore di risparmio energetico per convertitore di frequenza e scoprite quanto potreste risparmiare.
Come rendere le vostre operazioni a prova di futuro
Soluzioni Kalypso
Kalypso è entrata a far parte della famiglia Rockwell Automation nel maggio 2020 per fornire servizi completi di trasformazione digitale ai costruttori. Kalypso supporta molti settori, compreso quello chimico, con consulenze, implementazioni e servizi gestiti: dalla valutazione della preparazione digitale e la creazione di un caso aziendale, all’implementazione e all’integrazione delle tecnologie, fino al sostegno del cambiamento.
-demo-video/chemical-industry-augmented-reality-demo-video-image.jpg)
Soluzioni di controllo dei processi nel settore chimico
Controllo dei processi chimici per ottimizzare le operazioni
Piattaforma di comunicazione aperta. Informazioni in tempo reale. Scalabilità per impianti di piccole e grandi dimensioni. Sono queste le vostre tre principali esigenze? Allora, PlantPAx, il moderno sistema DCS, è la soluzione che state cercando.
Il nostro DCS PlantPAx permette di ottenere maggiori informazioni sulle macchine e sulle prestazioni degli operatori, riducendo così i tempi di fermo macchina e i problemi di qualità e migliorando il rendimento. Principali vantaggi offerti da queste soluzioni:
- Soluzioni che vanno da singole unità a sistemi per l'intera azienda
- Conformità allo standard ISA-88 con protezione della proprietà intellettuale della ricetta
- Automazione delle operazioni manuali per ridurre la variabilità
- Creazione di operazioni ripetibili e controllate che ottimizzano l'utilizzo degli asset
- Gestione di ricette e procedure per permettervi di concentrarvi su rendimento e qualità
- Modelli procedurali che permettono di migliorare la tracciabilità, la reportistica e i controlli di approvazione

Controllo predittivo basato su modello scalabile
Pavilion8® è una piattaforma software modulare che è alla base delle nostre soluzioni specifiche di settore. Tale piattaforma software include moduli di controllo, analisi, monitoraggio, visualizzazione, gestione magazzino e integrazione combinati tra loro in applicazioni di elevato valore. Pavilion8 si distingue rispetto alle tecnologie alternative: è scalabile, flessibile e facilmente integrabile con le infrastrutture aziendali e di impianto esistenti.
Come pianificare e implementare una migrazione DCS
Tempi di fermo ridotti al minimo e operazioni ottimizzate
La maggior parte delle aziende di produzione chimica ha timore di affrontare una migrazione DCS. Affrontare questo processo, tuttavia, non è poi così difficile. Potrete infatti contare sul nostro aiuto per pianificare, implementare e testare il vostro nuovo sistema, nonché usufruire dell'esperienza che abbiamo acquisito aiutando centinaia di altre aziende con progetti simili. Abbiamo aiutato i nostri clienti a effettuare migrazioni da sistemi DCS, PLC e sistemi con controllore ad anello singolo obsoleti.
Potremo inoltre aiutarvi con:
- Valutazione della base installata
- Esigenze informative e di reportistica
- Revisione dei sistemi di sicurezza informatica e delle reti
- Verifica applicativa per BPCS, sistemi strumentati di sicurezza e AC&O
- Valutazione dei sistemi elettrici, di controllo e della strumentazione
- Revisione del controllo motori e dell'integrazione dei convertitori di frequenza
- Giustificazione del progetto e stima dei costi
- Studi FEED
Sicurezza nell'industria chimica: proteggete persone e processi
I vostri sistemi strumentati di sicurezza sono aggiornati agli standard correnti?
È la natura stessa di questo settore aziendale: la maggior parte dei processi chimici comporta il pericolo di potenziali effetti negativi sulle persone, gli asset, l'ambiente e la percezione del mercato. Un sistema strumentato di sicurezza correttamente progettato, installato e gestito può ridurre considerevolmente i rischi.
Che stiate affrontando un'espansione, un nuovo processo o l'aggiornamento di sistemi strumentati di sicurezza, ESD, BMS o TMC esistenti, noi possiamo aiutarvi. Verrete aiutati direttamente da tecnici di sicurezza funzionale certificati, con esperienza in molti scenari diversi. Sono quindi in grado di fornire preziose informazioni sulle applicazioni di processo e della macchina. La scalabilità delle tecnologie che implementiamo le rende adatte ad applicazioni piccole o grandi, semplici o complesse, fino al livello SIL 3. Offriamo servizi per tutto il ciclo di vita, per fornirvi supporto nelle fasi di progettazione, realizzazione, funzionamento e manutenzione delle vostre soluzioni di sicurezza dei processi chimici.
Vantaggi offerti dalle soluzioni di produzione chimica
In tutto il mondo e in tutti i tipi di impianti chimici, aiutiamo i clienti ad abbassare i costi, ridurre al minimo i tempi di fermo e migliorare le operazioni. Se volete ammodernare le vostre operazioni, ottimizzare i consumi energetici o migliorare il controllo dei processi chimici, noi possiamo aiutarvi.