Il settore dell'acciaio ha visto dei cambiamenti epocali e il futuro promette di essere ancora più dinamico, richiedendovi maggiore efficienza per affrontare la concorrenza globale e le nuove tecnologie. Il nostro team di settore dedicato applicherà la sua esperienza specifica in materia di processi e applicazioni per creare le soluzioni di controllo giuste per le vostre esigenze. Queste soluzioni vi consentiranno di eseguire un controllo in tempo reale e gestire i parametri dei processi critici per rispondere alle diverse richieste dei clienti. Queste soluzioni aiutano a realizzare prodotti di qualità superiore con proprietà metallurgiche costanti, aumentando i rendimenti e riducendo al minimo i costi energetici per diminuire il costo per tonnellata.
Estrarre valore in ogni fase del processo
Sistemi per migliorare la produttività e ottimizzare i consumi energetici
Ogni giorno dobbiamo affrontare numerose sfide. Le guerre commerciali aggiungono complessità al mercato, personale che va in pensione lasciando il management con un gap di competenze da affrontare e, a livello globale, l'industria siderurgica che opera ad alti tassi di utilizzo della capacità produttiva.
Tutto ciò non vi è nuovo, vero?
Per fortuna, c'è un modo per affrontare queste sfide. L'ottimizzazione e la gestione delle operazioni critiche in una acciaieria richiedono competenze e tecnologie moderne e integrate. Rockwell Automation offre un'ampia gamma di soluzioni per la salvaguardia delle vostre operazioni e per il raggiungimento degli obiettivi economici e prestazionali. Si tratta di soluzioni scalabili, flessibili e facili da integrare, che aiutano ad aumentare la produttività, a ridurre i costi e il consumo energetico e a migliorare la sicurezza.
Trasformazione digitale: dalle strategie alle soluzioni
Mentre gli investimenti nella produzione intelligente stanno aumentando, molti progetti non riescono ad essere implementati con successo. La forza della tecnologia su cui le aziende si stanno concentrando oggi (digital twin, piattaforma IoT, realtà estesa, intelligenza artificiale, analisi predittiva e altro) non risiede nelle tecnologie singolarmente. Il valore deriva da come le aziende integrano la tecnologia per trasformare il business e il modo in cui si lavora.
Ammodernamento della produzione di metalli con MES
I sistemi di gestione della produzione consentono di risolvere le sfide dell'industria dei metalli
L'invecchiamento di macchine e personale pone nuove sfide nel mercato altamente competitivo di oggi, tra cui:
- Pensionamenti e scarsa diagnostica
- Nessuna analisi dei dati di produzione
- Incapacità di reagire alle condizioni di mercato
- Gestione manuale di ordini/ricette
- Sistemi obsoleti e non connessi che non offrono genealogia o tracciabilità dei prodotti
Vantaggi dei sistemi MES nelle operazioni metallurgiche
I moderni MES garantiscono la disponibilità di informazioni in tempo reale per tutto il personale nell'impianto, che può utilizzare queste informazioni per aumentare la produttività e sfruttare al meglio macchine e materiali. Vantaggi offerti:
- Tempi di fermo ridotti
- Meno prodotti di scarto
- Produzione integrata con programmazione e pianificazione delle capacità
- Tracciabilità e genealogia incorporate
- Meno variabilità di produzione e rilavorazione
Ottimizzare il funzionamento degli impianti
Soluzioni di automazione delle gru e di archiviazione automatica
State cercando nuove soluzioni per garantire la sicurezza del personale e ottimizzare le prestazioni dei macchinari negli impianti di produzione di metalli? Noi sappiamo come fare. Il vostro impianto è operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. e valutare i sistemi, le esigenze e i problemi correnti è un processo molto complicato. Può essere utile avere un partner che conosce il vostro settore operativo, i vostri punti di forza, i vostri sistemi e i vostri obiettivi operativi. L'esperienza acquisita dai nostri esperti nelle applicazioni di questo settore vi permetterà infatti di avere conversazioni utili e rilevanti. Che desideriate fare un piccolo passo avanti o una vera e propria rivoluzione, noi possiamo aiutarvi.
Potrete ottenere numerosi vantaggi quando acquisirete la consapevolezza dei miglioramenti da fare e vi impegnerete per conseguirli. Potrete aumentare l'efficienza, ottimizzare le prestazioni, semplificare la gestione dell'inventario e migliorare i processi di sicurezza.
Gli aggiornamenti AIC migliorano la produzione di acciaio
Automazioni Industriali Capitanio s.r.l. (AIC) è un integratore di sistemi globale che progetta, produce e commercializza sistemi di automazione, principalmente per l'industria dei metalli. AIC e Rockwell Automation hanno collaborato su un progetto per aiutare Chicago Heights Steel ad aggiornare le loro capacità di diagnostica e risoluzione dei problemi al fine di ridurre i tempi di fermo e aumentare la produzione.
Prodotti e competenze
Un'ampia gamma di soluzioni aiuta a raggiungere gli obiettivi di eccellenza operativa
La nostra gamma di prodotti e servizi fornisce alle aziende del settore dei metalli soluzioni che includono automazione, controllo motori, sicurezza e visualizzazione. Grazie all'utilizzo delle tecnologie Internet of Things (IoT), offriamo un accesso completo alle macchine e ai sensori di impianto sfruttando i dati e le informazioni generati per migliorare la produttività.