Integrated Architecture
Controllo e informazioni unificati a livello interdisciplinare
Integrated Architecture® è un sistema unificato per il controllo e la gestione delle informazioni che offre una piattaforma di controllo, un framework di progettazione standard, connettività interoperabile e sicura, strumenti di visualizzazione e dispositivi intelligenti trasversali alle diverse discipline. Può essere scalato da una singola macchina fino a comprendere più linee e impianti, al fine di conseguire obiettivi strategici aziendali, quali la riduzione del costo totale di proprietà (TCO) e il miglioramento dell'efficienza operativa.
In altri termini, Integrated Architecture integra l'insieme dei sistemi industriali, dalle macchine presenti nell'area produttiva sino ai dati elaborati nei vostri uffici, in un'unica piattaforma ottimizzata. Anziché disporre di sistemi separati e disconnessi che non comunicano tra loro, Integrated Architecture crea un flusso continuo di informazioni. Immaginate di poter osservare l'andamento di tutte le vostre attività operative istantaneamente, così da poter accelerare i processi decisionali e, di conseguenza, gestire la vostra impresa con maggiore efficienza e sicurezza.