Cercate un modo per semplificare la progettazione della macchina migliorando al tempo stesso le prestazioni del sistema? Un convertitore di frequenza o azionamento CC PowerFlex® gestisce applicazioni sia a bassa che a media tensione. Grazie a una gamma completa di opzioni di potenza e caratteristiche innovative, i nostri convertitori di frequenza possono offrire prestazioni e funzionalità in un’ampia gamma di applicazioni.
Scoprite come fare a:
- Aumentare l’efficienza energetica del convertitore di frequenza
- Aumentare la produttività con un convertitore di frequenza PowerFlex
- Aumentare il rendimento, il tempo di disponibilità e il risparmio energetico