I convertitori di frequenza PowerFlex con tecnologia TotalFORCE offrono un controllo motori a elevate prestazioni, capacità avanzate di auto-monitoraggio e dati del sistema operativo in tempo reale. I clienti sfruttano questa tecnologia smart per:
- Incrementare la produttività
- Incrementare il tempo di disponibilità delle macchine
- Ottimizzare i risparmi energetici e la manutenzione
Qualsiasi sia il vostro settore o applicazione, i convertitori di frequenza PowerFlex a bassa e media tensione vi consentono di raggiungere i vostri obiettivi di efficienza operativa e di produzione.
Aumentate la produttività con i convertitori di frequenza intelligenti
Trasformate la vostra linea di produzione in un vantaggio strategico
Veri e propri cavalli di battaglia delle vostre operazioni, i convertitori di frequenza PowerFlex garantiscono la potenza di cui avete bisogno per una produttività ottimale e offrono le informazioni in tempo reale necessarie affinché il vostro team prenda decisioni rapide per la continuità operativa.
Diversamente dagli altri convertitori sul mercato, i convertitori di frequenza PowerFlex a frequenza variabile con tecnologia TotalFORCE possono:
- Ridurre il tempo di avvio grazie alla messa a punto automatica e al controllo adattativo che si adatta automaticamente alle condizioni operative e mira al mantenimento della produzione
- Prevedere la durata dei componenti interni, monitorare gli asset collegati e fornire notifiche avanzate per ridurre fermi macchina non pianificati
- Evitare gli sprechi di produzione grazie a informazioni avanzate per ridurre eventi di spegnimento non pianificati
- Fornire una barriera protettiva contro gli effetti della corrosione con la protezione da gas corrosivi XT
I tempi di fermo non previsti costano ai produttori industriali circa 50 miliardi di dollari all’anno - Forbes
Riduzione dei tempi di fermo delle macchine grazie alla manutenzione predittiva
I convertitori di frequenza PowerFlex con tecnologia TotalFORCE offrono un approccio proattivo al tempo di disponibilità
Con le giuste informazioni riguardo allo stato generale del vostro sistema, potete ridurre i tempi di fermo macchina, i costi di manutenzione e dei ricambi, nonché l’usura meccanica.
Gli operatori vengono messi a conoscenza dei problemi che possono compromettere i convertitori di frequenza o lo stato generale del motore, come surriscaldamento, fusibili bruciati o ore di runtime dei componenti. Grazie ai dati dell’analisi predittiva è possibile intervenire e controllare lo spegnimento, riparando o sostituendo le macchine durante i tempi di fermo pianificati.
Incrementate il tempo di disponibilità delle macchine con dati in tempo reale:
- Modellazione della produttività prevista delle macchine
- Ricezione di notifiche su una rete Ethernet sicura quando i componenti dei convertitori di frequenza raggiungono una fase predefinita della durata prevista
- Ricezione dei dati sulle prestazioni dei controlli motore in tempo reale: monitoraggio continuo dello stato generale del sistema
- Impostazione di modelli di analisi per la misurazione della temperatura ambiente, velocità delle macchine e altre caratteristiche
Ridurre i costi energetici con un convertitore di frequenza intelligente
I consumi energetici costituiscono uno dei maggiori costi operativi in ambito manifatturiero
Gli efficienti convertitori di frequenza PowerFlex a frequenza variabile soddisfano le nuove direttive sull’energia per l’Ecodesign, consentendovi un "ridimensionamento" in base alla potenza necessaria per le vostre applicazioni.
- La tecnologia Active Front End fornisce energia rigenerativa all’alimentazione in ingresso.
- Il controllo adattativo aiuta a garantire una regolazione ottimale del convertitore per massimizzare la corrente di uscita e la coppia del motore
- Energy Pause riduce la velocità della ventola e imposta i convertitori PowerFlex 755T o l’alimentatore bus in uno stato a basso consumo energetico
- L’attenuazione delle armoniche e la correzione del fattore di potenza consentono di ridurre l’uso di energia
- Riducendo la velocità di un motore è possibile risparmiare fino al 50% dell’energia in uso
- Garantire operazioni efficienti dal punto di vista energetico. Testare e convalidare la combinazione di convertitore di frequenza e motore PowerFlex più produttiva
- Ridurre i costi energetici di picco con un sistema di trasferimento sincrono con convertitori di frequenza PowerFlex 6000T. Abbina la potenza d’uscita all’alimentazione di linea dell’utilità con una transizione senza interruzioni tra sincronizzazione e sincronizzazione
Aumentate la produttività, il tempo di disponibilità e il risparmio energetico
Un VFD PowerFlex con tecnologia TotalFORCE offre intelligenza del sistema di controllo industriale in tempo reale
Pneumatici e gomma
Riduzione dei tempi improduttivi di almeno il 10% con gli efficienti convertitori di frequenza PowerFlex
Metalli
Efficienza energetica che permette di ammortizzare il cambio di tecnologia in meno di 6 mesi
Industria mineraria
Il risparmio energetico in più applicazioni e attività è superiore al 30%.
Petrolio & Gas
Ottimizzazione dello spazio superiore al 50% rispetto allo spazio dei convertitori di frequenza tradizionali
Convertitori di frequenza PowerFlex dotati di tecnologia TotalFORCE per la risoluzione dei problemi del settore
Opzioni di convertitore di frequenza intelligente
Che la Forza (totale) sia con te
In ROK Talk on Drives, episodio 5, unitevi a Jim e Neal per un’immersione profonda in un argomento vicino e caro al cuore di Jim: la tecnologia TotalFORCE. TotalFORCE è la tecnologia di controllo comune per i convertitori di frequenza Allen‑Bradley PowerFlex 755T LV e PowerFlex 6000T MV Drive. Tra gli ospiti speciali figurano Sayantani Ganguly con convertitore di frequenza a media tensione e Adam Davis con convertitore di frequenza a bassa tensione.