Tutti quegli “uno” e “zero” che viaggiano nelle reti industriali da un asset di automazione a un altro sono la linfa vitale delle vostre operazioni industriali. Trasportare quei dati in modo sicuro e ricostruirli con successo una volta giunti alla loro destinazione è fondamentale per le vostre operazioni. E la comunicazione industriale è al centro di tutto questo. Senza di essa, monitorare, gestire, controllare e proteggere le vostre operazioni sarebbe impossibile.
FactoryTalk® Linx fornisce una base indispensabile per tutti quei dispositivi che supportano FactoryTalk (e perfino quelli di terze parti che sono integrati nel vostro ecosistema industriale).