ほんの数年前までは、新しいテクノロジがFPSO船開発プロセスのライフサイクル全体にどれほどの影響を与えるか想像もつきませんでした。システム間のシームレスな接続、性能・診断データへのアクセス、強固なサイバーセキュリティなど、変化のスピードは時に破壊的なものとなります。デジタル技術が進歩し、より高度になるにつれ、新しいFPSO船、すなわちコネクテッドベッセルが台頭しています。従来のFPSO船の建造プロセスは、コネクテッドベッセルや将来のすべての生産船舶が成功するために必要なものと合致していません。常に変化するテクノロジに対応し、それをどのように適用し、統合していくかという柔軟性が必要です。デジタル技術はFPSOを強化し、船舶設計を見直すことを迫っています。
より良い方法とは
FPSO船の設計や改造における従来のアプローチは、近視眼的な目標にのみ焦点を当て、長期的な効果や性能は考慮されていません。誤解を恐れずに言えば、いくつかの重要なコンポーネントは従来のアプローチでも選択されるべきですが、一般的に、長期的な船舶のニーズは考慮されていません。意思決定者は、船舶のライフサイクルを通じて何が有益であるかよりも、初期段階で最もコストの低い選択肢に注目する傾向があります。また、古いプロジェクト実行方法では、オーナや設計者が特定の技術に縛られる傾向があり、新しい技術の進歩に伴って船舶が進歩することを許しません。船舶の長期的な未来を守るためには、新しいアプローチが必要なのです。