高度な技術で収益性を維持
石油およびガスといったダイナミックな業界では、コスト管理を行ない、現在保有している資産から最大限の価値を引き出すとともに稼働時間も最大化する必要があります。そこで活躍するのが最新技術です。コネクテッドエンタープライズを構築でき、オペレーショナルエクセレンスの実現に近づきます。また、クラウドやモビリティ、分析を利用すればリアルタイムの生産データを実用的な視点で捉えられるため、世界中どこからでもすぐに問題に対応することができます。
生産工程が改善されれば効率性や生産性も高まります。具体的には、エネルギー消費の削減、旧式のシステムのアップグレード、生成データの活用など、そのいずれをも実現可能です。
ロックウェル・オートメーションとシュルンベルジェ社との合弁企業であるセンシアは測定ソリューションのプロバイダであり、石油&ガス産業向けのオートメーションおよびデジタルソリューションを展開する総合プロバイダとして、豊富な専門知識と業界随一の包括的なサービスを提供する企業です。人口貯水池や製油所といった現場でのリスク低減や効率の向上、性能の最適化まで、センシアはお客様やその関係者の幅広い要望にお応えすることで、石油およびガス資産の潜在的な価値を最大まで引き出すことができます。
また業界の専門知識と 経験を結集して御社を支援し、この絶え間なく変化する業界で勝ち抜いていただけるようサポートいたします。