施設は、安全な運用を続けながら生産のスループットの最適化とダウンタイムの低減、運用コストの削減に努めています。そのため、信頼性と拡張性を備えながらも、非常に厳しいプロセス制御要件を満たす天然ガス処理オートメーションシステムが必要となります。
天然ガスプラントの自動化によるスループットの向上
業界の予測情報によると、グローバルなエネルギーミックスの構図には今後20年間に劇的な進化が見込まれています。天然ガスの需要は最も大幅に増加し、その一方でガス価格は低く維持されるものと見られています。
そんな中、業界の上位に立ち続けるには、プラントの全面的な改革を行なうことなくプラント効率を改善し、スループットを高めるための策を練らなければなりません。効率を向上させるには生産の可視性を高める必要があります。そのための費用効率に優れた方法として有望なのが、情報技術と運用技術の両システムの統合です。
プラントのすべての資産が相互に接続されることにより、以下を実現できます。
- 予想外のダウンタイムを削減
- エネルギー消費を最小限に抑制
- 各種プロセスの効率および信頼性の向上
- セールスガスの品質の一貫性向上
- 既存の機器によるスループットの向上
データへのアクセスは、ガス処理作業を社内各所に分散する専門家と結び付けるのに役立ち、これによってまったく新しいビジネスのあり方が導かれます。ガス処理会社は機器の陳腐化による制約からあっという間に解放されるでしょう。また、スキッド間の接続性も確保されるため、作業の大局を把握できます。
効率的で安全なガス処理作業
センシアが提供するソリューション
センシアはロックウェル・オートメーションとシュルンベルジェ社との合弁企業として2019年10月に設立されました。センシアでは経験豊富なエンジニアとプロジェクトマネージャがチームとなってお客様の課題を浮き彫りにし、使いやすいツールと最新技術を駆使して スループットと生産量の最適化に資するソリューションを設計します。センシアは高度なプロセス制御ソリューションを使用して、世界中のお客様が新しいより効率的な制御システムへとシームレスに移行し、安全システムを更新して、プロセスを最適化するお手伝いをしてきました。
また、プロジェクトを計画通りに予算内で遂行できるよう支援する各種エンジニアリングサービスも提供しており、リスクの低減にお役立ていただけます。
センシアの情報、制御、電力が統合されたガス処理プラント向けソリューションは、次のような用途に最適です。
- 火災・ガス検知システム
- モータ制御ソリューション
- 計測・測定
- 高度圧力保護システム
- 非常停止システムおよび安全計装システムを備えたプロセス安全
- ポンプ、コンプレサ、ターボ機械制御、およびコンディションモニタ
- プロセスおよび高度プロセス制御
業務を最適化するプロセス制御ソリューション
重要な作業を維持する上で、プロセスの自動化が 汎用的な ソリューションである必要はありません。
昨今では、プロセス制御、ディスクリート制御、電力制御、安全制御が個別の技術である 必要はなく 、製造メーカがプラント全体の制御システムを導入できる時代を迎えています。 一般的なオートメーション技術の活用により、 当社のプロセス制御システム とプラントフロア、ビジネスシステムがシームレスに統合され、プラント全体を最適化する機会がより多く生み出されています。こうしたアプローチによって生産性が向上する一方でエネルギー消費が低減し、総所有コストが削減されます。
当社は変動性や廃棄物、エネルギー消費などの 課題に直面しているお客様に、お客様の事業目標に影響を及ぼす主要なプロセスや変動に関する 比類ない専門知識と深い見識をもって、 最適化ソリューションを届け、 生産目標の達成を支援します。
- 次のような分野に当社のプロセス制御 および最適化 ソリューションをご検討ください。
- 運用上の安全
- メンテナンスコスト
- 燃料および電力の使用量削減
- 環境規制
- 精留操作での最適な分離
安全、効率性、稼働時間の最大化
施設の改修にせよ新施設の建設にせよ、当社ソリューションは生産量の増大やコスト削減を目的に世界中のガス生産業者に用いられています。
当社は、統合システムおよびサービスを提供、つまり、1つのオートメーションソリューションを使用して全レベルでスムーズなデータフローを実現させます。当社が誇る世界屈指のガスプラント制御は3段階式となっています。
- ガスプラントの自動化
- モニタ
- 安全および企業の情報システムとの接続
当社は、原産物の圧縮・分離を自動化します。当社の制御なら、塔式スクラバや脱水システム、アミンシステム、リボイラ、精留塔、コンデンサを完全に自動化できます。また、データ管理の完全自動化も可能です(オートメーションデータをビジネスシステムに送信)。意思決定力の向上にお役立てください。