統合アーキテクチャ
専門分野にわたって制御と情報を統一
Integrated Architecture® (統合アーキテクチャ)は、1つの制御プラットフォーム、標準設計フレームワーク、相互運用可能でセキュアな接続性、視覚化ツール、および複数分野にわたるスマートデバイスを提供する統合された制御および情報システムです。1台の機械から、または複数のラインや施設にわたって拡張して、総所有コストの削減や作業効率の向上といった戦略的な事業目標を達成できます。
つまり、統合アーキテクチャは、工場の現場にある機械からオフィスで分析するデータまで、すべての産業システムを単一の合理化されたプラットフォームにまとめます。統合アーキテクチャは、互いに通信しない分離された切り離されたシステムを持つのではなく、シームレスな情報の流れを作り出します。オペレーション全体で何が起こっているかをリアルタイムで確認して、より迅速な意思決定を行ない、最終的にはより効率的かつ安全に事業を運営できることを想像してみてください。