自然界では、生態系とは、構成要素が相互に作用して全体の健全性を維持する生物のコミュニティを指します。これは、製造業における新たなパラダイムを考える上で、有用なメンタルモデルとなります。個々の機械装置メーカは、クローズドな独自のシステムやソフトウェアから、オープンなデジタルエコシステムの採用へと移行しています。
クラウドコンピューティングの発展とオープン・ソース・ソフトウェアの主流な採用によって促進されたこのエコシステムのアプローチは、従来の組織の境界を曖昧にし、参加者に高度なオペレーションの俊敏性を提供しています。すでに小売業や旅行業などの業界を破壊し、現在は製造業を破壊しつつあります。
製造業におけるエコシステムベースのモデルへの移行は、論理的なステップです。複数の利害関係者が依存するデータの多い市場として、エコシステムは、洞察力を引き出し、協力し、最終顧客のニーズにより良く応えるための手段を提供します。