お客様へのご提案
ロックアウト/タグアウト手順は、エネルギー制御手順とも呼ばれ、機器や機械の安全なサービスのためにゼロエネルギー状態を確立するために使用されます。ロックアウト/タグアウト手順を検討する場合、最初のステップは、コンプライアンスを達成するために、さらに重要なことに、従業員を安全に保つために、手順に何を含める必要があるかを理解することです。
危険なエネルギー規制の管理
米国労働安全衛生局(OHSA)は、各ロックアウト/タグアウト手順に含める必要のある一連のガイドラインを確立しました。リストは次の通りです。
- 各手順の使用目的の説明
- 危険なエネルギーのシャットダウンと隔離のための手順手順
- ロックアウトデバイスの配置、転送、および取り外しの手順、およびそれらの責任
- ロックアウトが適切に完了したことを確認するためにマシンをテストするための要件
使用目的の説明を満たすために、手順を使用できるユーザ、手順をいつ使用するか、およびロックアウト/タグアウトに準拠しないことに関連する影響を指定することをお奨めします。大量の機器の手順を設計する場合、この情報は手順の作成に使用されるテンプレートに組み込まれることが多く、手順ごとに同じです。
ほとんどの場合、ロックアウト/タグアウト手順内でシャットダウンするための手順は次のようになります。
- ロックアウトの従業員への通知
- 通常のシャットダウン
- エネルギーの分離とロックの適用
- 残留エネルギーの散逸
- ゼロエネルギー状態の適切な検証
また、メンテナンスが完了した後、機器を適切に再起動するための手順に概説されている手順が必要です。ロックアウトを解除するためのOSHA仕様は次の通りです。
- 機械とエリアをチェックして、操作上無傷であることを確認する必要があります。
- 従業員が機械から安全に離れていることを確認するために、エリアをチェックする必要があります。
- ロックの取り外しとエネルギーの回復
- ロックアウトが解除されたという従業員への通知
これらの基本的な手順は、各手順で実行する必要があり、各マシンの手順では、そのマシンを完全に分離する方法を具体的に指示する必要があります。つまり、各手順には、マシンのエネルギー源、それらのエネルギー源が分離されている場所、エネルギー源が分離されている方法、および分離を検証する方法に関する情報が含まれている必要があります。
明確で迅速な指示がLOTOの成功の鍵です
最適なロックアウト/タグアウト手順を作成するための鍵は、マシン固有の情報をユーザに明確かつ迅速に伝達できるようにすることです。画像ベースのグラフィカルなアプローチでロックアウト/タグアウト手順を作成すると、ロックアウトを正常に実行するのにかかる時間を40%短縮できることがわかっています。ただし、施設がテキストベースの形式を決定する場合は、機械のエネルギー切断の指示と場所に明確にアクセスでき、ラベルを付けることが不可欠です。
手順が作成したら、それを使用する権限のある従業員が手順にアクセスできるようにする必要があります。従業員が使用する時点で、マシン固有の手順を投稿することをお奨めします。従業員は、オフィスのバインダーではなくマシンにぶら下がっている場合、ロックアウト/タグアウト手順を使用する可能性が高くなります。
ロックアウト/タグアウト手順の主な目標は、エネルギーがゼロの状態を確立して、制御されていないエネルギーによる怪我から作業者を保護することです。さらに、ロックアウト/タグアウト手順を採用することで、機器への危害や厳しいロックアウト/タグアウト関連のOSHA罰金を防ぐことができます。ロックアウト/タグアウト手順を作成および確立するときは、OSHAが必要とするすべての必要な情報を含めることが不可欠です。会社はOSHAに準拠するだけでなく、さらに重要なことに、メンテナンス中の従業員の安全を確保するのに役立ちます。
施設で必要なすべての機器に対してマシン固有のロックアウト/タグアウト手順を作成することは、重要な作業になる可能性があります。多くの企業は、このタスクを社内で完了するために必要なリソースがないことに気付いているため、外部の支援に頼ることがよくあります。ロックウェル・オートメーションには、効率的なグラフィカルな手順を作成し、何百もの企業がロックアウト/タグアウトプログラムに準拠するのを支援してきたロックアウト/タグアウトの専門家がいます。RACSMSAFETY@ra.rockwell.comにご連絡ください。TÜV Rheinland認定の安全専門家が正しい方法をご提示します。
公開 2020/10/28