企業は、絶えず変化する世界で成功するために、継続的に革新と適応を行なう必要があります。市場の需要が変動し、技術が向上するにつれて、絶えず進化していないビジネスは競争に取り残されることでしょう。
これまで見てきたように、市場の需要の変化は、施設が生産している量、さらには何に大きな影響を及ぼします。消費者の需要が急増したため、ファミリーパックではなく、市場に出回るようになったトイレットペーパーの小さなパックを考えてみてください。または、さまざまな業界のメーカが一時的にフェイスマスクや携帯型人工呼吸器の製造に適応しています。企業は、需要を満たすためにシフトを統合したり、新しい労働者を雇ったり、労働者にさまざまなラインや部門をサポートするように依頼したりする場合があります。生産ニーズの変化は施設内の設備やプロセスの変化につながるため、安全を忘れないようにすることが重要です。