工場を稼働させ、最高の効率で稼働し続けるには課題があり、製造実行システム(MES)を使用している場合、特に規制された環境では、システムを設置して最新の状態に保つことに伴う労力と変更管理の複雑さに苦労したことがあるはずです。
これらの質問のいずれかがあなたの課題に当てはまりますか?
- 一番の目標は、MESなどのITシステムのライフサイクルアクティビティによって生じる運用停止を最小限に抑えることです。
- サポートされているプラットフォームに準拠するようにハードウェアとソフトウェアをプロビジョニングします。仮想マシンの数とサイズはどれくらいですか? どのオペレーティングシステム(OS)ですか? 適切なサードパーティコンポーネントはどこで見つかりますか。また、サポートされているプラットフォームと一致していますか? 誰が何を管理していますか? ITがすでに管理しているものは何ですか? ITを関与させる必要がありますか?
- サポートされているプラットフォームと一致しないIT標準があります。これをどのように解決しますか?
- 新しい脆弱性にどのように対処しますか?
これらは、薬局ソリューションがいかに複雑であるかを示す課題のほんの一部であり、すべての更新、変更、移行に複雑な設置と検証のアクティビティが必要となり、長期間にわたる生産停止につながる可能性がある理由を示しています。
コンテナ化されたシステムによる複雑さの軽減
最新の配布プラットフォームを使用してアプリケーションの展開と構成に取り組むことで、最新のMESの採用、実装、モニタのハードルが最小限に抑えられます。コンテナ化により、導入が加速し、より迅速な導入、依存関係の管理の簡素化、スケーラビリティの向上により、総所有コストが削減されます。より強力なアップグレードエンジンにより、バージョン管理が簡素化されます。また、アプリケーションとインフラの詳細なテレメトリにより、可用性が向上し、トラブルシューティングが簡素化されます。
このアプローチにより、大規模な管理が難しいものもはるかに簡単になります。適切な最新のMESにより、ライフサイクル管理が軽減され、時には極端なバージョン管理や、アプリ、運用、統合にわたる関係者とのやり取りが簡素化されます。
クラウドベースのエンタープライズソリューションに使用される同様のテクノロジと戦略により、オンプレミスのMESソリューションを簡素化および拡張できるため、ハードウェア、ソフトウェア、ライフサイクルの変更管理に関する責任が大幅に軽減されます。
例えば、サーバの数が少なくなり、プラットフォーム要件が簡素化され、サポートが強化され、柔軟性が増すため、検証済みシステムに関する複雑な問題がほぼ解消されます。構成と展開を自動化する「ローコード/ノーコード」アプローチにより、導入時間が短縮され、プロセス全体が簡素化され、展開とアップグレードのプロセスが大幅に堅牢かつ繰り返し可能になります。