Loading
ブログ | 統合アーキテクチャ
Recent ActivityRecent Activity
6 分

拡張性のあるよりスマートなシステムの作成

複数のコントローラおよびデバイスを1カ所で管理することにより、設計の能力を拡張することができます。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Illustration of folders connected by lines with a person pointing to them.

複雑なシステムにはデータコンテキストが必要

今日のオートメーションシステムの設計者は、各プロジェクトを成功させるために対処しなければならない、目まぐるしい数の責任に直面しています。設計者は、他の人が理解しやすく、メンテナンスしやすいシステムを、時間や予算を超過することなく提供することを期待されています。オートメーションシステムが複雑化すると、関連するすべてのデバイスを管理することが困難になる場合があります。これらのデバイスから有用なデータを生成・集約し、運用と保守チームにこれらすべての明確なイメージを提供することは困難なことです。

これらのチームは、予期しないダウンタイムのトラブルシューティング、効率アップの調査、新しいシステムの学習などを行なう際、主に制御システムから生成されるデータを扱うことになります。複数のコントローラやデバイスを持つシステム間で集約された膨大な量のデータは、意味と文脈が提供されない限り、すぐに圧倒される可能性があります。新しいFactoryTalk® Design Studio™を使用すると、このすべてのデータの意味を理解することがこれまで以上に簡単になります。

FactoryTalk Design Studioは、設計者が以下のことを可能にすることで、これを実現します。

  • より論理的で直感的なシステムモデルの作成
  • ハードウェアから独立したシステムのプログラム
  • 複数のコントローラおよびデバイスを1カ所で管理
クラウド製造ソフトウェア
A male worker is harnessing cloud manufacturing software to create efficiencies on the plant floor and tap into new insights.
クラウド製造ソフトウェア

クラウドマニュファクチャリングで未来に投資! ロックウェル・オートメーションが提供するクラウドベースの製造ソフトウェア製品をご紹介します。

ご覧ください

目的に応じてシステムをモデル化する

ユーザがコントローラから制御対象へフォーカスを移すにはどうしたらよいでしょうか? 伝統的に、システムはコードが実行されているコントローラの周りに「フィット」するように設計されてきました。このアプローチでは、システムの異なるコンポーネントが実世界で実際にどのように動作し、相互作用するかについての情報が得られないため、制限される可能性があります。FactoryTalk Design Studioでは、システムモデルを構築することで、この必要なコンテキストを簡単かつ直感的な方法でユーザに提供することができます。

もちろん、すべての生産システムが同じように構築されているわけではありませんので、システムモデルの作成は柔軟でなければなりません。FactoryTalk Design Studioでは、どのような業種であっても好きなようにモデルを構築することができます。データは、場所によって、機能によって、または業界固有の標準によってモデル化するのが最適なのでしょうか? それはあなた次第です。モデルを作成すると、システムの基盤である制御レベルにおいて、データのコンテキストが確立されます。ここで定義された制御システムのデータを利用するソフトウェアは、内蔵されたコンテキストを活用することができ、ヒストリアン、分析ダッシュボードなどのために個別のモデルを再構築する必要はありません。

システムモデルのアプローチには、さらに多くの利点があります。FactoryTalk Design Studioでは、作成する論理コンテンツは、ハードウェアから抽象化されます。つまり、どのコントローラで実行し、どのI/Oハードウェアに結び付けるかを決定する前に、システムのすべての機能のコードを書くことができるのです。これは、プロジェクトのタイムラインに柔軟性をもたらすだけでなく、お客様がハードウェア要件を書き換えたり、直前になってモジュールを交換する必要がある場合に生じるリスクを大幅に軽減します。
 

システム設計の複雑さを軽減

どのハードウェアで実行するかではなく、何をするかに基づいてシステムを作成することができ、ハードウェアや実行方法について都合のよいときに柔軟に決定できる、これは素晴らしいことだと思いますが、システムが大きくなり始めたらどうなるでしょうか?

複数のプロジェクトにまたがって、そのコンテキストに基づいたデータを分割することはできません。このため、FactoryTalk Design Studioでは、すべてのコントローラとデバイスを1カ所で管理できます。また、すべてのコントローラが同じプロジェクトにあり、互いのデータを認識しているため、通信とデータ共有をより簡単に構成できます。

システム内のコントローラやデバイスの数を増やすと、ソフトウェアとファームウェアのリビジョンを管理するのが負担になることがあります。FactoryTalk Design Studioは、クラウドで管理および配信されるように構築されているため、バージョンのインストールや更新を心配する必要はありません。しかし、デバイスのファームウェアやアドオンプロファイルとの互換性についてはどうでしょうか。それも私たちがカバーします。FactoryTalk Design Studioは、ControlLogix®およびCompactLogix™のバージョン34以降の複数のリビジョンのファームウェアをサポートします。また、ロックウェル・オートメーションのデバイスのアドオンプロファイルのダウンロードが不要になります。

FactoryTalk Design Studioは、1つのオートメーションプロジェクトですべてのコントローラとデバイスを管理でき、論理システムモデルを柔軟に設計できるように、ゼロから構築されているため、簡単に構築でき、保守が簡単なシステムを提供できます。FactoryTalk Design Studioで使用できるその他の革新的な機能について知りたいと思いませんか? 開発環境を最新化

し、チームの生産性をこれまで以上に向上
させる方法について、詳細をご覧ください。

公開 2022/09/13

「マルチコントローラのサポートを活用することで、設計環境の単一インスタンスでプロジェクトコードの生成に集中することができ、市場投入の速度を高めることができると期待しています。これにより、プロジェクトのライフサイクルの中で、複数の.ACDファイルを管理するという組織的な課題が軽減されるはずです。」

Tri Tech Automation logo

ジェイコブ・ベッカー氏
Tri Tech Automation社システム・ソリューション・アーキテクト 

トピック: 統合アーキテクチャ 産業用オートメーションおよび制御 FactoryTalk DesignSuite ControlLogix

Sherry LaBonne
Sherry LaBonne
Software Product Manager, Rockwell Automation
Sherry has spent the majority of her career as a controls engineer within the Lifecycle Services business at Rockwell Automation where she designed and delivered automation systems for a wide variety of industries and applications. She is now bringing her hands-on experience and passion for industrial automation to the development of new software solutions as a member of the product management team for strategic programs.
購読申込

最新ニュースと情報をお受け取りになるには、ロックウェル・オートメーションのメールマガジンの購読申込をお願いいたします。

購読申込
お客様へのご提案
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 拡張性のあるよりスマートなシステムの作成 Chevron RightChevron Right
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください
CloseClose