私たちが働く業界では、システムインフラは何十年も稼働しますが、常にメンテナンスが必要です。現状維持はリスク軽減につながりますが、実はこの業界はイノベーションを必要としているのです。私たちのお客様は、自分たちが直面している課題を常に共有してくれます。例えば、プロジェクトはより高度化し、複数の拠点から複数の事業部門を代表する大規模なチームが参加するようになっています。
同時に、世代を超えた人々がさまざまなスキルセットを使って、可能な限り効率的に協力し合おうとしています。最新のプログラミング経験を持つソフトウェア開発者が、伝統的なオートメーション開発者やユーザと一緒に仕事をしているのです。最新のテクノロジと開発オプションを提供することで、新しい才能を引きつけ、成功に導くことができる一方、既存の従業員や納品先のチームのニーズや好みも満たさなければなりません。
これらの課題は、ロックウェル・オートメーションがFactoryTalk® Hub™で解決しようとしていることのほんの一部です。私たちは、自動化ソフトウェアの未来を再構築し、業界を進化させ、リスクと複雑さを軽減しながらお客様の利益を最大化するために考えてステップを踏んでいます。その過程で学んだことは、最高のソリューションを見つけるために車輪の再発明をする必要はないということです。かわりに私たちは、他業界で実績のある技術を応用し、それを修正・適応させ、さらに私たち自身の学びを加えて、生産環境にユニークで即効性のある価値を創造しています。
現在、FactoryTalk® Hub™スイートの新しいクラウドネイティブなアプリケーションのエントリであるFactoryTalk® Design Studio™を提供する初期段階に入っています。コントローラプログラミングを始めとして、マルチ・コントローラ・プロジェクトをサポートする最新の設計環境と、システムでの共同作業の方法を簡素化する強力なソリューションを提供します。使い慣れた自動化ソフトウェアの機能に最新のソフトウェア開発手法を取り入れ、これまでにないレベルの柔軟性を実現しました。今日は2つの例をご紹介します。
- 設計の柔軟性。制御システムのプログラマの中には、ラダーやファンクションブロックのプログラミングに、保守担当者が直感的に使えるグラフィカルなエディタを好んで使う人がいます。しかし、テキストベースの言語を使って開発する方が効率的だと考えるプログラマもいることを忘れてはなりません。歴史的には、多くのプログラマにとって使いやすいものは、保守担当者にとって使いやすいものではなく、これらは2つの異なる言語であったため、プログラマは妥協しなければなりませんでした。しかし、その必要はもうなくなりました。
FactoryTalk® Design Studio™では、同じロジックとコードを作成して、テキストまたはグラフィカルのどちらででも表示できます。どちらかを使うかはユーザが選択できます。使用するエディタに関係なく、プログラマは両方のビューでコードを使用でき、同じように実行できます。プログラマは自分の仕事がやりやすい方法を選ぶことができると同時に、下流にいる同僚や他の共同作業者にはそれぞれのニーズに合った方法で提供できます。 - ユーザ中心のコラボレーション。システムがより大きく、より複雑になり、チームがより分散するようになると、より良いコラボレーションの必要性が非常に重要になります。人々はしばしば互いの足を踏まないようにサイロ化した役割を強いられ、矛盾を引き起こす可能性のある重複した編集を行うことになります。このような制限により、プログラマが並行して作業することができなくなり、作業スピードが低下してしまうことがあるのです。
ソフトウェア開発業界は、あらゆる規模のプロジェクトを確実かつ効率的に処理するために設計された分散型バージョン管理システムによって、この問題を解決しました。現在、FactoryTalk® Design Studio™は、この実証済みのテクノロジを活用して、産業オートメーションにおけるマルチユーザコラボレーションを現実のものにしています。直感的なコラボレーションツール、自動化された変更追跡、および競合管理機能により、チームの生産性を劇的に向上させることができます。
ロックウェル・オートメーションでは、お客様が必要とするソリューションと、お客様が信頼できるテクノロジを提供することに全力を注いでいます。これは、FactoryTalk® Hub™の一部としてFactoryTalk® Design Studio™を提供するもので、チームワークを促進し、生産性を向上させ、新しいレベルの柔軟性を提供するためのソリューションです。詳しくはこちらをご覧ください。
公開 2022/07/06