発電資産を最新化し、プラントの可視性を高め、オペレーションを最適化する
可視性は、効率的なオペレーションとダウンタイムを可能にするために極めて重要ですが、ほとんどのエネルギー生産者は、その資産のプラント横断的なビューを持っていません。石炭、天然ガス、水力発電所のような古い施設では、包括的でデータ駆動型のオペレーションビューを確立するための接続性が欠けていますが、新しい施設であっても可視性には課題があります。
大規模な風力発電所は、地理的に難しい遠隔地にあることが多く、監視や管理が困難です。また、風力や太陽光は非常に変動しやすいエネルギー源であるため、リアルタイムでのエネルギー生産を蓄電池で補う必要があります。操業と需要を明確に把握できなければ、事業者は新しいエネルギーを生産するタイミングも、バッテリに頼るタイミングもわかりません。
最新の制御システムは、効率的で生産的なオペレーションをサポートし、既存の設備からより多くのものを得るために必要な、プラント横断的な可視性をエネルギー企業に提供します。プラント全体を流れる豊富なデータと、改善された読みやすいダッシュボードにより、作業員は、より効率的に運転し、変化する需要に迅速に対応するのに役立つ、コンテキスト化された情報にアクセスすることができます。
エネルギーインテリジェンスを適用して、実用的な洞察と新たな収益源を解き放つ
効率的なオペレーションには可視性が不可欠ですが、インテリジェントな制御システムの真のメリットは、統一されたデータプラットフォームの確立から生まれます。エネルギー生産量を需要に合わせるには、絶えず変化する状況を注意深く分析する必要があります。以前は、このために大規模な研究チームが調査結果をまとめ、コンテキスト化して、整理する必要がありました。しかし、それらは発表される頃には時代遅れになっていることが多くありました。
今日、統合制御システム、自動化ツール、インテリジェントデバイスによって、エネルギー企業は常にデータを生成、統合、分析することができます。例えば、企業は容量の必要性や安定性の問題を予測し、混乱が起こる前にそれを防ぐための迅速で安全な運用変更を行なうことができます。
企業はリアルタイムの洞察を利用して、リスクのある資産を特定し、メンテナンスを積極的に計画することで、予定外のダウンタイムを防ぎ、効率を最大化することもできます。そして、世界がよりデータ駆動型になり続ける中、革新的な組織はデータを収益化し、新たな収益源を解き放つ新たな方法を特定することができます。
システムをセキュアに保ち、オペレーションと従業員を保護する
エネルギー企業は新しいデジタル技術に投資する際、潜在的なリスクを利益が上回るように注意する必要があります。サイバーセキュリティ攻撃は組織にとって信じられないほどのコストがかかります。2023年のデータ侵害の平均コストは445万ドルであり、その数字は増加する一方です。さらに悪いことに、サイバー攻撃は複雑化するにつれて、単なる利益以上のものを脅かしています。ガートナーは、2025年までにサイバー攻撃者が運用テクノロジを武器にして人々に危害を加えるようになると予測しています。
これは、特に業界の集中化が進むにつれて、リスクの高いミッションクリティカルなインフラを運営するエネルギー会社にとって懸念されることです。屋上のソーラーパネルと小型風力タービンで構成されるマイクログリッドは、従来の電力会社と消費者の関係を再構築しており、電力会社の送電網が故障した場合に備えて地域社会にレジリエントな(回復力のある)バックアップを提供します。しかし、これらのマイクログリッドの分散型の性質により、エネルギー生産者が直面する攻撃ベクトルがさらに増大します。
エネルギー企業は分散化の危険性を認識しており、経営幹部の75%はサプライチェーンの複雑さがリスクを増大させていると述べています。信頼できる業界パートナと協力することで、投資を統合し、脅威ベクトルを軽減できます。適切なパートナは、信頼性が高くレジリエントなネットワークの確立を支援し、サイバー攻撃の防止、検出、対応、回復を容易にします。
サステナブルな運営を優先することで組織の将来性を確保
業界が再生可能エネルギーに移行するにつれ、エネルギー生産者は効率を最大化し、無駄を最小限に抑える必要があります。進化する政府規制により発電所に対する制限が厳しくなる一方、民間部門の投資がサステナビリティの必要性をさらに高めています。
太陽光や風力などのクリーンエネルギー源が(潮力や地熱などの新興技術と並んで)人気を集めていますが、石炭や天然ガスを燃料とする資産は依然として業界にとって重要です。特に古いプラントでは、生産や収益性に影響を与えることなく廃棄物を最小限に抑え、汚染を制御することが規制上の義務となっています。
最新のプラント制御システムとスマートデバイスは、企業が効率的かつ持続的に運営できるように支援します。リアルタイムの洞察を通じて機器の健全性とパフォーマンスを追跡することで、組織は余分な無駄を生み出さずに生産性を最大限に高めることができます。組織はこれらの洞察を利用して排出量を追跡およびモニタすることもできます。自動レポートツールと組み合わせると、オペレータは問題が発生する前に迅速に発見し、排出量が規制制限内にとどまることを確認できます。
急速に進化する業界で先んじるには
電力業界は相変わらずダイナミックで、需要は増える一方です。適切なパートナは、明日のイノベーションに備えながら、現在のボラティリティを乗り切るための適切な投資を今すぐ行なうのに役立ちます。
ロックウェル・オートメーションは、セキュリティ、サステナビリティ(持続可能性)、コンプライアンスを最大限に高めながら、将来の進化するエネルギー需要に対応するために必要なエンド・ツー・エンドの製品とサービスを提供します。堅牢なパートナネットワークに裏付けられた長年の業界経験と専門知識により、信頼性、効率性、稼働時間の向上などの実際のビジネス成果を提供するために、お客様のどこにいても対応できます。
詳細は、当社のウェブサイトをご覧いただくか、今すぐお問い合わせください。