Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity
5 分

進化する自動車業界で歩調を合わせる

自動車業界の変化に合わせて、適切なツールを用意することで、順調に進めることができます。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
automotive robot welders working on autobody

過去数十年にわたり、自動車業界は大きな変化を遂げてきました。特に、電気自動車用バッテリの開発と、電気自動車の生産量増加を可能にする生産インフラの整備が顕著です。しかし、こうした開発、トレンド、消費者の需要に対応するには、アジリティ(俊敏性)とコネクテッドエンタープライズ生産システムが必要です。

求められる需要と品質基準を一貫して満たすために、すべての要素を整えることは困難な場合があります。

市場の需要と古いプロセス

自動車業界全体で、機器の老朽化と労働力の変化を考えると、現在の市場で厳しい納期を満たすのは簡単なことではないことが分かっています。新しい革新的なデザインを考案するには、それを正しく行なうために時間がかかります。そして、電気自動車の生産をラインナップに加えると、プロセスにさらに変更が加わることになります。

電気自動車の製造に必要な設備とプロセスは、標準的な内燃機関自動車の製造とは異なります。これらの変更を組み込むには、生産エコシステム全体の効率を最適化するソリューションが役立ち、施設の自動化に不可欠な要素となります。

効率性を高めるための自動化

組立ライン以外にも、効率性を高めて生産をスピードアップするために自動化を実装できる領域がいくつかあります。例えば、仮想の共同設計により、チームはどこにいても共同作業を行なうことができます。車両の設計を1つの場所に縛り付ける必要はありません。大きくて扱いにくいファイルをメールでやり取りする必要もありません。共同作業用の仮想空間により、創造性とバージョン管理が向上します。

プロセスを遅らせる可能性があるもう1つの領域は、新しい機器の試運転です。これは通常、現場で行なわれますが、それを仮想的にも実行できるとしたらどうでしょうか。新しい機器を仮想的にテストおよび試運転し、工場に設置する前に実行に必要なコードをソフトウェアに統合することで、より迅速に稼働できるようになります。

標準化により市場投入までの時間が短縮

各車両設計には独自のテンプレートとコードのセットが用意されており、シリーズ内の同一の車両が毎回組立ラインから出荷されることが保証されます。その情報を1つのアクセス可能なリポジトリで追跡することで、全員が簡単に同じ情報を持つことができるようになります。

アプリケーション、モジュール式プログラミング、再利用可能なコードのライブラリと、生産ラインに固有の標準化されたテンプレートがあれば、プロセスを継続して実行できます。検証済みのライブラリから引き出すことができれば、コードを書き直したりテンプレートを作成したりする必要はありません。これにより、施設間での作業が容易になり、少ない作業員でも生産を継続できます。情報にアクセスでき、作業員は情報にアクセスして適用する方法をトレーニングされます。

ITとOTの架け橋を築く

イノベーションとプロセスの効率化は、自然に起こるものではありません。企業全体の協力が必要です。新しいソフトウェアは、生産エンジニアがその使用方法を理解し、プロセスに統合して初めて機能します。しかし、その段階に到達する前に、既存のプロセスと改善できる領域を理解する必要があります。ロックウェル・オートメーションは、お客様がその理解を深めるお手伝いをします。自動車業界での数十年にわたる経験により、当社は関連するプロセスに精通しており、お客様が直面している課題を理解しています。

ITとOTがお客様の課題の複雑さを理解し、両チーム間の橋渡しを行なえるように、当社はRapidLaunch自動車ソリューションを開発しました。このソリューションは、お客様のデジタル化および自動化戦略のバックボーンを支え、市場投入までの時間を短縮し、スキルギャップなどの障害を軽減します。RapidLaunch自動車ソリューションは、世界的に認められた、拡張性に優れた多言語対応の自動車制御標準であり、成果の向上に役立ちます。

RapidLaunch自動車ソリューション

市場の需要を満たす自動車の設計と製造のビジネスは、適切なツールを使用すれば複雑さが軽減され、効率も上がります。これがRapidLaunch開発の原動力でした。私たちは、生産チェーン全体にわたるプロセスの最適化に役立つツールで、お客様が主導権を握れるようにしたいと考えています。

詳細は、当社の自動車セクションのRapidLaunchページ

にある最新の電子ブックをご覧ください。

RapidLaunch Automotive Solution
RapidLaunch Automotive Solution
RapidLaunch Automotive Solution
RapidLaunch Automotive solution, a scalable automotive control standard to develop and deploy new production lines.
ご覧ください

公開 2024/08/05

トピック: Accelerate Digital Transformation Optimize Production デジタルトランスフォーメーション 自動車およびタイヤ

Drew Franklin
Drew Franklin
Commercial Marketing Manager, Rockwell Automation
Drew Franklin is a Commercial Marketing Manager at Rockwell Automation based in Birmingham, Alabama. He brings over thirteen years of marketing and strategy experience in the energy, manufacturing, and technology sectors. Drew he holds degree in Public Relations from the University of Alabama, and an MBA from the University of Alabama-Birmingham.
購読登録

最新ニュースや情報をお受け取りになるには、メールマガジンの購読登録をお願いいたします。

購読登録
お客様へのご提案
Loading
高品質製品と無駄の削減を実現する5つのAIの秘訣
高品質製品と無駄の削減を実現する5つのAIの秘訣
ブログ
ブログ
高品質製品と無駄の削減を実現する5つのAIの秘訣
新しいAI機械学習技術が品質検査プロセスを改善します。マシンビジョンは、歩留まりの向上と品質向上を実現します。ダウンタイムと無駄を削減します。
RapidLaunchでローンチのリスクを最小化
RapidLaunchでローンチのリスクを最小化
ブログ
ブログ
RapidLaunchでローンチのリスクを最小化
ロックウェル・オートメーションのRapidLaunch、FactoryTalk® Optix™、およびEmulate3D™が自動車生産を合理化し、ローンチのリスクを最小化する方法をご覧ください。
タイヤ製造におけるリスク軽減: 品質管理システムソフトウェアが果たすゲームチェンジャー的役割
タイヤ製造におけるリスク軽減: 品質管理システムソフトウェアが果たすゲームチェンジャー的役割
ブログ
ブログ
タイヤ製造におけるリスク軽減: 品質管理システムソフトウェアが果たすゲームチェンジャー的役割
品質管理システム(QMS)はリコールの範囲を限定するのにどのように役立つか。
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left RapidLaunchで自動車業界の動向に遅れずについていく Chevron RightChevron Right
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください
CloseClose