お客様へのご提案
3月にCOVID-19の全容が明らかになると、その影響はすべての業界に響き渡りました。石油&ガス部門にとって、パンデミックは独特のショックをもたらしました。地政学的な緊張と市場の変動性によりこの分野でのストレスが増大することになり、状況はしばらくの間業界で知られていることが強調されることになりました。業界での長期的な地位を守るために、生産者はコストを削減し、運用モデルをよりスマートにする必要があります。
業界のリーダがリモートワークと社会的距離に関する要求に対処するにつれて、手動プロセスと現場の作業員に依存する従来の作業方法では、将来の競争に必要なスピードと敏捷性が提供されないことがますます明らかになっています。この点で、COVID-19は新しい優先事項をもたらしたのではなく、単に圧力を強め、変化の必要性を加速させました。
高帯域幅の通信インフラ、仮想プライベートネットワーク(VPN)、産業用モノのインターネット(IIoT)などで構成されるリモートテクノロジの採用は、石油およびガスサイトの運用方法を完全に変革できる分野として浮上しています。したがって、企業のリーダは、リモートテクノロジの探索に必要な機能を提供する総合的で統合されたプラットフォームの構築について考える必要があります。
余波への対処
COVID-19への最初の対応の一環として、多くの石油およびガス会社は、施設の安全を確保するために緊急計画を迅速に導入することを余儀なくされました。その結果、すべての重要でない従業員(継続的な運用を保証する必要のない従業員)はリモートでの作業に移され、ラップトップ、携帯電話、およびデータアクセスが装備されました。これはパンデミックの即時の影響を処理するために重要でしたが、長期的な現実に対処するには、リモートでの作業へのより包括的な移行が必要であることが明らかになりました。
石油&ガス部門はこれまで、利用可能な新技術の可能性を最大限に活用していませんでした。その結果、企業は、現在の状況で非常に高く評価されている、効率の向上とコスト削減の機会を逃しています。現在、多くの企業は、短期的にパフォーマンスを向上させ、厳しい市場環境の中で競争力を高めるためのソリューションを求めているだけでなく、この分野が変革期を迎える際の長期的なサステナビリティ(持続可能性)を確保することも求めています。
業界の一部はシームレスにリモートでの作業に移行できましたが、多くの石油およびガス会社は、少なくとも一部の高度なスキルを持つ労働者を現場に留めておく必要があります。リモート機能の導入は、現場の要件を制限しようとしている経営幹部にとってますます魅力的であることが証明されています。生産者がこれらの技術を実装することから期待できる改善のいくつかの特定の領域があります。
- コスト削減。統合されたコントロールセンターの機能を管理することにより、従業員や請負業者を油田やオフショア施設に派遣して簡単な診断を実行するコストを最小限に抑えます。
- 問題の即時解決。エンジニアを現場に派遣することなく、メンテナンス、トラブルシューティング、および修復の問題に迅速に対処することで、ダウンタイムのリスクを軽減します。
- 人材の向上。さまざまなツールセットを使用して、施設や地域間でのコラボレーションと知識の共有を可能にします。
- セキュリティ強化。セキュアなデジタルツールを使用して従業員に権限を与えることにより、データへのアクセスの管理を改善し、従業員の安全と関与を維持できるようにします。
- 作業員の安全向上。現場の人員数を減らし、潜在的に危険な状況に手動で対応するスタッフの必要性をなくします。
- 透明性を高める。日々のコミュニケーションと現場のプロセスエンジニアまたはマネージャからの連絡を通じて、関係者全員の透明性を高めます。
業務の完全な変革
石油およびガス会社は、リモート作業、迅速な評価、観察、分析のためのデジタルツールの完全なスイートを採用することで、物理的な存在なしでは不可能と考えられていたリモートサポートを可能にします。ウェアラブルやデータ視覚化ソフトウェアなどのリモートプラットフォームを構成するテクノロジが、機能と採用の容易さの点で大きく前進するにつれて、潜在的なメリットが増大します。
COVID-19に必要な短期的なコストにもかかわらず、技術革新への投資の増加と考え方の変化は、業務の全体的な変革につながる可能性があります。ロックウェル・オートメーションは、統合プラットフォームの一部としてこれらのテクノロジを実装することを支援します。私たちは業界をリードするパートナと協力して、最新のイノベーションを実現します。そのような例の1つは、シュルンベルジェ社との共同作業です。これには、石油技術の専門知識と石油およびガス技術を活用して、センシアを通じてIoT機能、分析、およびリモートモニタを提供することが含まれます。また、PTCと提携して、最先端のハードウェアおよびソフトウェアソリューションをお客様に提供します。これにより、AR、データ分析とコンテキスト化、生産最適化ワークフローなどの分野でのサポートが可能になります。
これらのソリューションと機能を構成できることで、リモート接続プラットフォームとフレームワークを最も効果的な方法で実装できるようになります また、プラットフォーム内のテクノロジを最大限に活用できるようにするだけでなく、将来的に最新のイノベーションで継続的に更新できるようにすることもできます。
統合されたソリューション
石油およびガス事業における自動化とテクノロジの使用の増加は常に視野に入ってきており、COVID-19はそのペースを速めています。 このシフトは、デジタルツールとそれらが提供する広大な可能性を探求するためのスタッフトレーニングへの多額の投資を必要とします。
ただし、デジタルアプローチとデータは、利用可能なアプリケーションと情報を状況に沿った説明へと変える(コンテキスト化する)能力と同じくらい優れています。ロックウェル・オートメーションが提供できる専門知識を組み合わせてアクセスし、これらを1つの統合プラットフォームから特定のユースケースに適用できるというメリットがあります。
石油およびガス業界を深く理解することで、リソースをさらに活用し、今後何年にもわたってビジネスに影響を与える大規模なコスト効率を実現するのに役立つアーキテクチャとソリューションを提供できます。
明るい未来に向けて構築しながらコストを削減するのに役立つソリューションについては、ロックウェル・オートメーションの石油&ガスのウェブページをご覧ください。
公開 2020/08/17