課題
マテリアルハンドリングには、適切な製品を適切なタイミングで出荷するために、すべての鉱業会社が対処しなければならない固有の課題が伴います。予定外の機器の再配置、プロセスの標準化の欠如、オペレータの変更により、結果的にサプライチェーン全体でコストが発生する可能性があります。
大手鉱業会社のお客様は、材料が設定されたスケジュールに従って確実に出荷されるようにすることで、運用コストを削減したいと考えていました。
ソリューション
ロックウェル・オートメーションはFactoryTalk® ProductionCentre®とLogixコントローラに基づいたマテリアルハンドリングの包括的な意思決定オートメーションソリューションを開発しました。このソリューションにより、生産性、品質、スケジュールへの遵守、コスト削減の目標を達成できます。このソリューションはリアルタイム実行マネージャを使用して、運用効率の向上、法規制への遵守を実現します。
結果
- 品質、再現性、効率の向上
- プロセス改善のための情報
- 費用対効果の高い生産追跡と適合
マテリアルハンドリング機器は、鉱業サプライチェーンの重要な部分です。これは鉱山全体での材料の移動、保管、混合、納入に不可欠であり、鉱山と市場を結ぶ役割を果たします。理論上では簡単そうに思えますが、鉱業のマテリアルハンドリングには、鉱業会社が直面する多くの課題があります。
鉱業のマテリアルハンドリングは本質的に難しさが伴います。大量の材料を長距離輸送する大型機械を取り扱うため、上流での問題がサイト全体に波及し、サプライチェーンにまで及びます。また、気づかないうちに、バックログ、ダウンタイム、流出、大幅な遅延に対処することになります。これらの課題に影響を受けない鉱業会社はありませんが、多くの鉱業会社にとって、このシナリオから変動要因を排除することが鍵となります。
移動の問題
材料移動は従来から複雑なプロセスです。完全に自動化されたシステムが導入されていないと、オペレータは複数のタスクの実行や、複数のインターフェイスの管理に対応できなくなります。これに伴う引き継ぎがサプライチェーンのすべての段階で絶え間なく発生するため、多くの会社はオペレータの煩瑣な変更や連絡ミスによる予定外のプロセスの遅延、流出、標準化の欠如の影響を受けやすくなっています。
列車積載システム(TLO)の1日
積載コントローラはプラント運用の中心であり、1日の中で最も忙しい時間帯には、複数の課題を同時に解決する必要があります。TLOオペレータは、参照すべきすべての情報源に対応しきれなくなる可能性があります。こうしてミスや遅れが積み重なっていきます。
対応できなくなる大きな要因の1つは、その機器が適切な場所に配置されておらず、列車への積載が適切なタイミングでできないことです。これにより列車に遅れが生じ、その影響がサプライチェーン全体に広がります。このように受け身の状態で運用すると、問題の予兆を把握できず、問題が発生する前に対処することができなくなります。
正しい方向に進む
大手鉱業会社は、TLOの運用で発生する課題の克服に乗り出しました。その解決策は何でしょうか。FactoryTalk ProductionCentreとLogixコントローラに基づくマテリアルハンドリングの意思決定の自動化(実行管理)です。
導入すると、このソリューションによりお客様の鉱山内のリソースが調整され、実行管理(EM)により機器の意思決定プロセスのオーケストレーションが自動化されます。EMは、SAPやサイトのジョブ管理システムと統合して、ジョブの適切な実行に必要なすべてのタスクと機器のリストにジョブを自動的に変換してこれを実行します。
EMは既存の制御システムと統合して、ジョブの完了に必要な複数の機器を調整します。ルーティングと機器への既存の制御システムの許可が有効になると、スタッキング/リクレーミングジョブが自動的に開始されます。EMはジョブの進捗状況に応じて備蓄在庫管理システムとSAPシステムを継続的に更新します。ジョブが完了すると、EMは次のジョブに備えて機器を正しい位置に自動的に再配置します。
このソリューションは2つの主要なコンポーネントで構成されます。まず、生産マネージャはジョブ番号、ジョブ数量、材料の種類を定義します。2つ目は、リアルタイム実行管理(REM)です。REMは生産マネージャを制御し、ジョブの開始や完了を調整し、材料の消費量と生産量を測定します。REMの役割は、各エリアからオートメーションシステムを統制して調整し、そのすべての操作でジョブを正常に完了させることです。
資産ROIの最大化
導入は簡単でした。実行管理(EM)は既存の制御システムと統合されるため、既存の制御システムと安全システムはすべてそのまま残ります。設置後は、導入によるメリットが会社の期待を上回りました。サイトで最も効率的な運用プロセスを標準化することで、すぐにスケジューリングをより厳格に遵守できるようなりました。また、このお客様は、作業負荷とオペレータへの依存が減り、予定外のプロセス遅延も減少しました。この会社は、このソリューションにより年間2億ドルもの削減に成功しました。
公開 2021年3月30日