結果
SIのプロジェクトリーダによると、「私たちはロックウェル・オートメーションから多大な支援を受けています。
彼らのエンジニアは、私たちが提示する課題の解決策を常に探しています。
製品の観点からは、価格性能比が重要であり、この場合、Allen-Bradleyの製品に基づいた優れたソリューションがあることがわかります。」
彼はホルガー氏のチーム倫理に同意します。「ロックウェル・オートメーションのエンジニアと一緒に作業することは非常に快適です。
サポートは非常に優れており、このプロジェクトはチームとして成功裏に行なわれたと感じました。これは素晴らしいと思います。」
フォードのVOMEボディ製造担当の制御および標準のスーパーバイザであるデビッド・グリーン氏は次のように説明しています。「ロックウェル・オートメーションは、1990年代半ばからフォードボディショップの標準PLCサプライヤです。信頼性、使いやすさ、技術サポートが特に気に入っています。」
グリーン氏は、MCP標準について議論し、次のように付け加えます。
「これは、従業員を交代させながら、出席している人なら誰でも同じレベルの専門知識を保持できることを意味します。
さらに、標準があるということは、システムをはるかに短い期間で実装し、要件に合わせて設置するという知識があることを意味します。」
さらに続けます。「私たちは、コンベアシステムを通じて1日当たり1,800台以上のユニットを生産しているため、ダウンタイムや他のシステムとのインターフェイスは非常に重要です。」
ロックウェル・オートメーションの製品は、当社のプラントおよびインテグレータに理解されているため、このプロジェクトの開発ははるかに簡単です。
SIには非常に厳しいタイムラインが与えられたため、その計画とエンジニアリングが最も重要でした。
支援を活用し、ロックウェル・オートメーションの方法を知ることがこれらのタイムスケールに対処する最も効果的な手段であることを知っていたため、ロックウェル・オートメーションはためらうことなく目標に到達し、チームとして目標を達成しました。
グリーン氏は次のように結論付けます。「MCPはフォード全体の標準であるため。ロックウェル・オートメーションは、当社のプラントおよび機械メーカに対象に関する高度なトレーニングを提供するための設備が整っており、関係するすべての人員が問題なく機器を操作または設置およびプログラムできるレベルであることを確認するのに役立ちます。」