従来の包装機の3大ペインポイント
現在の包装機には、その使用状況から3つの大きなペインポイントがあります。
1. 広大なスペースが必要
広いスペースが必要であるという点で、従来の包装機は使用するハードウェアによって制限されていました。1台の装置で包装できるのは1種類の製品だけでした。他の製品や同じ製品を異なるスタイルで包装するなど、包装仕様を切換える必要があると、機械を停止して機械部品を交換し、ギア比を調整し、再プログラムする必要がありました。これには少なくとも4時間かかっていました。
その結果、工場は通常、生産効率を確保するために2~3つの包装生産ラインを設置していました。
これはコストを増加させるだけでなく、より広い工場スペースを必要とし、特に自動供給包装ラインはさらに多くのスペースを必要とするため、工場スペースのレイアウトとワークフロー計画に大きな影響を与えています。
2. 高いコスト
従来の包装機の機械構造は比較的複雑で、メンテナンスコストが高い。
さらに、生産ラインは手作業による調整と操作に大きく依存しており、その結果、高い労働需要とコストが発生します。経験豊富な労働者が退職し、若い人材が労働力に加わることが少なくなっているため、技能不足がさらにコストを悪化させています。
3. データ収集が困難
通常、従来の包装機にはデータ収集と統合プラットフォームがなく、機器の稼働と生産に関するデータを提供できませんでした。この制限により、生産履歴の追跡、装置の最適化、プロセスの強化といったアプリケーションの開発が妨げられていました。