![Finger pointing to the machine](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/ElectricalSafety.3936.jpg)
ロックウェル・オートメーションは、作業員の安全を高め、アーク放電の被害を軽減するために、CENTERLINE®モータ・コントロール・センタ(MCC)向けにArcShield™テクノロジを開発しました。このアーク放電安全技術は、石油、ガス、鉱業、水処理、および発電産業で一般的な高電流アプリケーションを扱うカナダの製造メーカ向けに強化されました。
ArcShieldテクノロジのようなアーク放電抑制ソリューションがあれば、労働者の死亡事故を大幅に防止できます。CENTERLINE2100モータ・コントロール・センタは、最大600V、定格電流3000Aの装置限定型ArcShieldソリューションを提供します。このモータ・コントロール・センタは、事前にテストされた主保護装置がフォルトをクリアするまでの時間、アーク放電フォルトを抑制するように設計されています。
新しい600V装置限定型1600~3000A ArcShieldテクノロジを搭載したCENTERLINEモータ・コントロール・センタは、以下の厳しい産業安全規格を満たしています。
- UL 845/cUL
- NMX-353-ANCE
- IEEE C37.20.7に定義されたタイプ2のアクセシビリティ要件
世界4大陸で製造されるCENTERLINE MCCは、世界中の市場において、お客様の重要な電源、安全、モータ制御、および情報のニーズを満たすように設計されています。
CENTERLINE、ArcShield、およびRockwell Automationは、Rockwell Automation Inc.の商標です。
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約28,000名のサポート要員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。
公開 2023/08/14