製造メーカは、Allen‑Bradley®のArmorBlock 5000® IO-Linkマスタブロックの拡張ファームウェアとアドオンプロファイル(AOP)アップデートのリリースにより、操作プロセスをさらに合理化し、導入時間を短縮できます。新たに追加された機能は、On-Machine™機能と相まって、要求の厳しい産業環境内のアプリケーションの機能と性能を大幅に向上させます。
ArmorBlock 5000 IO-Linkマスタブロックの主な新機能は以下の通りです。
- 汎用IO-Linkプロファイルは、より幅広いIO-Linkデバイスとの互換性を可能にし、既存のオートメーションシステムのマシン機能を拡張・強化する。
- プロセスデータのみモードは、IO-Linkデバイスが指定したデータを送信することで、IO-Link統合をさらに簡素化する。
- IO-Linkデバイス登録ツールによるIODDファイルの自動ダウンロードは、ワークフローを簡素化し、構成を迅速化し、全体的な効率を最適化する。
- EDSファイルインポート/エクスポート機能により、異なるマシン間で同じEDSファイルを利用できるようになるため、より効率的なプロジェクト展開が可能になる。
- タイプ変更機能により、デバイスやソフトウェアを再構成することなく、IO-Linkマスタブロックを異なる電源バリエーションに置き換えることができる。
これらの最新の機能強化により、製造メーカは、オートメーションプロセスの柔軟性、効率性、生産性の向上というメリットを得ることができます。改良されたArmorBlock 5000 IO-Linkマスタブロックにより、プレミア統合が高まり、システムの自動化と保守が以前よりも簡単になります。
Allen‑Bradley, ArmorBlock 5000, On-Machine, およびRockwell Automationは、Rockwell Automation Inc.の商標です。