カーボンニュートラル(炭素中立)とは、人間活動によって排出される温室効果ガスを、人間活動によって吸収・除去することで排出量を実質ゼロにすることを意味します。
また、カーボンニュートラルが実現された社会を「脱炭素社会」と呼びます。
カーボンニュートラルを実現するためには、まず人間活動によって排出される温室効果ガスの量を可能なかぎり削減することが求められます。
カーボンニュートラル(炭素中立)とは、人間活動によって排出される温室効果ガスを、人間活動によって吸収・除去することで排出量を実質ゼロにすることを意味します。
また、カーボンニュートラルが実現された社会を「脱炭素社会」と呼びます。
カーボンニュートラルを実現するためには、まず人間活動によって排出される温室効果ガスの量を可能なかぎり削減することが求められます。
リアルタイムエネルギー管理の実装
SDGs – デジタルの力によって成し遂げられること
・SDGsの活動による新規市場や事業機会創出、生産稼働費用の低減
- 温室効果ガスの削減: 電力監視と最適利用
- もったいないの追求: 原材料や水の有効活用
- 持続可能な消費/生産: 納入品の部品シリアル管理と逆物流構造
2030年までの温室効果ガス削減目標
・地球温暖化対策推進本部(日本)
- 再生可能エネルギーなど脱炭素電源の最大限の活用
- 投資を促す刺激策
- 地域の脱炭素化への支援
- グリーン国際金融センターの創設
- アジアなど世界における脱炭素移行の支援
エネルギー管理に関するソリューション適用について
効果は理解できるものの適用に際しての壁を突破することが課題
・適用時に課題となる主な事項
- エネルギー使用データ取得の点で設備インフラストラクチャにおける制約
- エネルギーデータ収集の設定に要するIT人員と時間の確保
- エネルギー使用や費用割当の定義における設備資産レベルでの考察制約
- エネルギー強度(BTU/Lb、ジュール/Lb)や温室効果ガス放出の評価での系図化製造データの制約
- データの反応時間や非同期データ、無データによる行動展開が困難
- 標準的なエネルギーにおける手法や目標が不足
・適用後の効果実績例
- 13%のエネルギー強度抑制
- 3%のエネルギー消費を抑え、年間1億円の費用削減
- 同一/別工場の全てにおいて生産データの調和
- 100%長期持続可能な生産の基盤
- 25%の全体カーボン使用量を削減
カーボンフリー社会を目指して: 電力消費監視
巷では新型コロナの話題ばかりが取り沙汰されておりますが、その一方でカーボンフリー社会への動きも加速しています。これまでは省エネ=コスト低減という切り口をメインに取り沙汰されてきていましたが、昨今では地球温暖化対策の一環としての「規制」の色が濃くなってきました。国によっては非常に重い罰則規定を公表しています。その対策の入り口として、まずは今どれだけ使っているのかを効率良く把握しませんか? 今回はそのソリューションのご紹介です。次の3つのステップに沿ってお話します。
ステップ1: モニタリング
ステップ2: 分析
ステップ3: 改善
お客様へのご提案