변화하는 고객의 요구를 충족시키는 것은 엔드 유저에게 어려운 과제입니다. 어떻게 하면 수익과 직결된 생산성을 유지하면서 증가하는 제품 믹스에 대한 수요를 충족할 수 있을까요? 탁월한 유연성과 직관성, 연결성을 갖춘 장비로 문제를 해결하십시오. Rockwell Automation의 선도적인 하드웨어와 소프트웨어 솔루션을 사용해 높은 연결성과 뛰어난 성능을 갖춘 패키징 장비를 설계할 수 있습니다. 이 장비는 고객 혁신의 핵심적인 역할이 될 것입니다. 패키징의 미래를 함께 실현할 수 있는 방법을 알아보십시오.
미래를 대비하는 패키징 장비 설계
SKU의 증가, 촉박한 프로젝트 일정, 지속 가능성 목표 등, 여러 가지 이유로 인해 패키징은 더욱 복잡한 산업 부문이 되었습니다. 엔드 유저는 제품을 맞춤화하고 가치와 효율성을 높이는 디지털 기술력을 개선하여 오늘날의 시장 경쟁에서 우위를 차지하고자 합니다.
당사의 도메인 전문가와 완전한 솔루션 툴박스를 사용하면 새로운 요구 사항을 만족시키고 패키징 혁신을 가속할 솔루션을 제공할 수 있습니다.
- 고객에게 더 많은 가치를 제공할 수 있는 방법은 다음과 같습니다.
- 라인 변동과 제품 요구에 빠르게 대응하는 유연한 모듈형 장비 구축
- 데이터 액세스와 컨텍스트를 설계에 추가해 팀에서 대응 속도를 높이고 더욱 합리적인 의사 결정 수행
- 디지털 솔루션을 이용해 설계와 시운전의 위험을 줄이고 프로젝트 일정 단축
또한 세계적인 선도 기업과 일하며 쌓은 폭넓은 경험을 바탕으로 엔드 유저의 요구를 전체적으로 파악하고 향후 협력 방식을 제공합니다.
패키징 자동화의 미래를 앞당길 동력은 무엇일까요?
데이터 지원 장비
액세스하기 쉽고 효과적인 데이터 활용이 가능한 준비된 시스템을 제공합니다.

유연성과 모듈성
맞춤형 제품의 요구 사항과 빠른 속도의 전환을 충족하는 장비를 설계합니다.
디지털 우선 최적화
장비를 물리적으로 구현하기 전에 가상으로 설계, 테스트, 시운전하여 실행 속도를 높이고 위험을 줄입니다.

패키징 솔루션의 수준을 높이다
Rockwell Automation의 선도적인 하드웨어와 소프트웨어 기술을 적용하여 장비에 가치를 더하고 솔루션을 차별화하며 고객 만족도를 극대화하는 방법을 알아보십시오.
스마트 패키징 솔루션 사용 사례 살펴보기
더 스마트한 장비를 사용하여 새로운 가능성을 열어주는 선도적인 패키징 OEM
고객은 핵심 성능 목표를 달성할 수 있는 혁신적인 패키징 장비를 찾고 있습니다. 운영을 최적화하고 OEE를 개선하며 수익 성장을 촉진하는 데 도움이 되는 패키징 솔루션을 사용하여 고객의 기대 이상을 충족하며 혁신할 수 있습니다.
스마트 안전 기술을 이용하여 생산성 증대
안전성을 고려한 장비 설계로 고객의 요구 사항 충족
오늘날의 패키징 환경에서 안전은 안전차단막이나 비상 정지 기능 이상을 의미합니다. 고객은 안전 문제를 해결해 모든 장비 시나리오에서 작업자의 생산성을 극대화할 혁신적인 솔루션을 찾고 있습니다.
Rockwell Automation의 혁신적인 안전 제품을 선택하면 업계 표준을 충족하는 동시에 고객의 안전, 효율성, 생산성을 높일 수 있습니다.
업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오를 통해 통합 안전 기능이 있는 컨트롤러부터 감지 센서가 있는 안전 장치, 그 이상까지 제공하여 장비의 기능적 작동을 개선하면서 직원의 안전성, 효율성, 생산성을 높입니다.
안전 솔루션으로 얻을 수 있는 이점은 다음과 같습니다.
- 장비 안전과 작업자 보호 향상
- 생산성 향상
- 안전 관련 가동 중지 시간 감소
- 규정 준수 개선
고객사가 속한 산업의 향후 모습