창고 및 물류 솔루션
기술 부족 속에서도 운영을 지속하고 그 어느 때보다 다양한 상품을 처리해 보십시오.
첨단 자동화 및 정보 솔루션은 창고, 공급망 및 물류에 접근하는 방식을 계속해서 변화시키고 있습니다. 예측 및 재고 보충에서 가시성 및 종단 간 추적 기능에 이르기까지 오늘날의 스마트 시스템은 기업이 상품을 이동하는 방식을 개선하고 가속하도록 설계됩니다.
자재 취급 시스템의 효율성과 신뢰성에 따라 창고 또는 주문 처리 센터의 생산성과 수익성이 결정되는 경우가 많습니다. 로크웰 오토메이션은 고객과 협력하여 현재와 미래를 염두에 두고 자동화 창고 및 물류 솔루션을 설계하고 제공할 수 있습니다.
기존의 자재 취급으로는 따라갈 수 없습니다.
- 많은 시스템이 오늘날의 소비자 요구를 처리하도록 설계되지 않았습니다.
- 새로운 포장 크기와 모양으로 분류 중 병목현상과 갭핑 및 싱귤레이션의 비효율성이 발생합니다.
- 고정 시스템은 작업 흐름의 확장성과 재구성을 제한합니다.
- 기존 시스템에 필요한 수정은 비용과 운영상의 위험을 유발할 수 있습니다.