혁신적인 장비를 위한 기술과의 만남
고객은 더 많은 옵션과 맞춤형 제품을 원합니다. 이러한 수요를 충족하기 위해 유연하고 신속한 시스템으로 생산 요구에 대응해야 합니다. 독립형 카트 기술이 있다면 문제없습니다. 곡선 또는 직선의 트랙 섹션을 설계 및 공간 요구 사항에 맞게 다양한 방식으로 결합할 수 있습니다. 레이아웃은 표준 빌딩 블록 세트로 구성되고 시간 경과에 따라 조정 및 확장 가능하므로 이상적인 시스템을 자유롭게 설계할 수 있습니다. 제작 후에는 다른 소프트웨어 구성 이동 프로파일을 선택하는 것만큼이나 체인지오버도 간단합니다.
병목 현상을 줄이고 생산량을 늘릴 준비가 되셨습니까? 각 시스템 카트는 자체 제어되는 모션 축입니다. 따라서 시스템 내 다른 카트의 위치에 따라 카트 속도를 높이거나 늦출 수 있습니다. 또한 이 시스템은 각 카트의 움직임을 추적하므로 분류 속도를 늦출 필요가 없습니다. 그 결과 제품을 처리하는 유동 모션의 효율성이 그 어느 때보다 높아집니다.
모든 모터와 카트는 IP65 또는 그 이상의 등급이며 다양한 페이로드를 처리하기 위해 함께 또는 독립적으로 작동 가능하므로 광범위한 응용 분야에 적합합니다. 완전히 조립된 맞춤형 유닛, 개별 구성요소 또는 맞춤형 부품과 표준 부품의 조합으로 시스템을 구매할 수 있으므로 항상 필요한 사양을 갖출 수 있습니다.