가능성을 실현할 수 있다는 신념을 갖는 메이커, 혁신자, 문제해결자에게, Rockwell Automation은 인간의 가능성을 확대(Expanding Human Possibility)하는 복잡하고 실제적인 문제의 해결을 통해 경쟁력 있는 경력을 개발할 수 있는 역동적인 커뮤니티를 제공합니다. 여러분도 동참하십시오.
임직원
사용자 인터페이스 또는 고객 경험을 설계하거나, 알고리즘 또는 웹 카피를 작성하거나, 고객 또는 직원들의 질문에 응대하는 일을 하든, Rockwell Automation에서 여러분은 영향을 주고 대부분의 사람들이 가능하다고 생각하는 것 이상으로 밀고 나갈 수 있는 기회가 있습니다. Rockwell Automation에 입사하면, 100개 이상의 국가에 있는 23,000명의 글로벌 동료들을 얻게 됩니다. 우리는 각계각층에서 왔지만, 한 가지 목적을 공유합니다. 즉, 산업 기업 및 그 직원들이 보다 생산적이고 지속 가능할 수 있도록 돕는 것입니다.
메이커를 찾습니다
우리는 회사로서 더 큰 목적을 실천하고 있습니다. 우리 주변의 세상에서 무엇이 일어나든, 우리가 누구인지 그리고 고객과 직원 돕는 방법은 절대 변하지 않습니다. 우리는 인간의 상상력과 기술의 잠재력을 연결하여 인간의 가능성을 확장함으로써 보다 스마트하고, 연결되고, 생산적인 세상을 만들어갑니다.
당사의 인재 네트워크에 들어오십시오
Rockwell Automation에서의 기회를 지속적으로 파악할 수 있습니다.
영향을 주고, 새로운 해답을 찾고, 더 멀리 나아가고, 더 잘 돌아가는 세상을 만들고 싶다면, 연결하십시오. 간단합니다. 여러분에 대해 더 자세히 알려주시면, 우리에 대해서도 더 알려드리겠습니다.
채용 사기에 주의하십시오
입사 지원자들은 인터넷과 소셜 미디어 플랫폼의 사용을 통해 채용 모집, 면접 및 고용 제안 사기가 일어나고 있다는 사실에 주의해야 합니다. Rockwell Automation 입사 지원자는 절대 입사 지원 또는 채용 절차의 일부로서 돈을 지급하는 경우는 없으며, Rockwell Automation의 채용 모집 절차 대부분의 경우 대면 및/또는 전화 면접으로 진행됩니다.
채용 사기를 알아보는 방법과 채용 사기의 피해자가 되었다고 믿는 경우 취해야 하는 조치에 대해 자세히 알아보려면, 당사의 가이드를 읽으십시오.