타이어 산업이 COVID-19에 충분히 대처하지 못한 것처럼, 많은 타이어 제조업체들도 공장의 부식 관련 가동 중단으로 수년간 어려움을 겪고 있습니다.
이전 게시물에서 논의한 바와 같이, 최근 타이어 공장에서 발생하는 부식과 이것이 현대 산업 제어 제품에 미치는 영향에 대해 많은 것을 배웠습니다. 로크웰 오토메이션은 공장에서 부식 문제가 발생하는 부분, 발생 속도와 비율, 그리고 타이어 생산에서 부식을 유발하는 화합물을 확인했습니다.
이러한 내용은 전 세계적으로 타이어 생산에 영향을 미치는 문제에 대해 보다 잘 이해함으로써 새로운 솔루션을 제공할 수 있기 때문에 장기적으로 업계에 도움이 될 것으로 예상합니다. 단기적으로는 타이어 제조업체가 공장에서 부식 관련 위험을 완화하기 위해 취할 수 있는 몇 가지 주요 조치가 있습니다.
양면 접근 방식
전 세계 타이어 공장에서 수행된 광범위한 연구는 게임 체인저였습니다.
이를 통해 타이어 공장의 부식에 대해 자세히 이해했을 뿐만 아니라 가속 부식 테스트에 자주 사용되는 산업 표준 테스트가 타이어 제조 환경에서 발견되는 부식의 유형과 비율을 재현하지 못하는 사실도 확인했습니다.
이것을 계기로 특별히 타이어 공장을 위한 새로운 테스트 프로토콜을 개발하게 되었습니다. 로크웰 오토메이션은 새로운 테스트 프로토콜을 통해 타이어 공장에서 기존 제어 제품의 효과를 평가하고 새로운 완화 전략이 필요한 곳을 파악합니다.
로크웰 오토메이션의 연구는 타이어 공장의 부식 관련 위험을 줄이기 위한 지침을 개발하는 것에도 도움이 되었습니다. 이러한 지침은 내부식성 제어 시스템 제품과 견고한 밀폐형 외함의 두 가지 주요 완화 솔루션을 중심으로 구축되었습니다.
1. 내부식성 제품
타이어 공장에서 내부식성 제어 제품을 사용하는 제어 아키텍처는 향상된 성능을 제공할 수 있습니다.
이러한 제품은 부식을 유발하는 대기 오염 물질의 영향을 줄일 수 있도록 컨포멀 코팅과 같은 설계 기능을 활용해야 합니다. 컨포멀 코팅은 비전도성 절연체를 제품 내의 장치 또는 부품에 스프레이하는 과정도 포함합니다. 절연체는 어셈블리의 외형을 "지키면서" 부식성 가스, 습도 및 기타 환경적 스트레스로부터 보호해 줍니다.
용도에 맞도록 "초강력" 제품도 개발되었습니다. 컨포멀 코팅과 다양한 설계 변경을 결합함으로써 타이어 공장에서 향상된 성능을 제공할 수 있습니다.
일부 회사는 이미 이러한 솔루션의 이점을 확인하고 있습니다. 사례를 들면, 16~18개월마다 부식으로 인한 고장이 발생하던 한 대형 타이어 제조업체는 신뢰성 프로그램의 일환으로 "초강력" 인버터로 전환했습니다. 지금까지 이 회사는 100개 이상의 인버터를 배치했는데, 수 년간 사용하면서 그 성능이 입증되었습니다.
2. 견고한 밀폐형 외함
내부식성 제품은 부식 방지에 도움이 되지만 이것만으로는 타이어 공장의 가동 중단 위험을 줄이기에 충분하지 않습니다. 견고한 밀폐형 외함은 필수적인 2차 보호층을 제공합니다.
외함은 IP54 외함 등급을 충족하는 사양이어야 합니다. 외함의 설계 및 일상적인 사용에 있어서 단순하지만 쉽게 간과되는 몇 가지 단계를 취하는 것도 중요합니다.
예를 들어, 밀폐형 그로밋 및 피팅을 사용하여 외함에서 들어가거나 나오는 케이블을 밀폐해야 합니다. 그리고, 필터/팬 키트 대신 열교환기 또는 에어컨을 사용해야 합니다. 이와 같은 단계를 취함으로써 오염 물질이 외함 내부에 쌓이는 것을 방지할 수 있습니다.
또한, 항상 제조업체의 설치 지침에서 최소 설치 간격 및 기타 설치 요구 사항을 따르십시오. 부적절한 간격으로 설치된 발열 장치는 부식을 증가시킬 뿐만 아니라 과열로 인한 고장을 유발할 수 있습니다.
타이어 생산의 지속적 유지
로크웰 오토메이션은 여전히 타이어 제조 환경에서 최신 제어 제품의 효과에 대해 배우고 있습니다. 그러나 여기에 설명된 두 가지 전략은 제어 시스템을 보호하고 고장 관련 가동 중단을 줄이는 데 도움이 될 것입니다.
부식 관련 고장으로부터 타이어 생산 보호(Protect Tire Production from Corrosion Related Failures) eBook에서 타이어 공장의 부식 관련 가동 중단을 완화하는 방법에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
Published 2021년 3월 2일 (화)