MES 기능 요구사항을 먼저 확인하십시오.
어떻게 하면 시의적절하게 MES 구현을 시작할 수 있을까요? 종종 고객은 MES 견적을 요청하고 기대 사항을 요약한 문서를 제공합니다. 이러한 문서는 매우 유용하지만 MES 공급업체가 비용 효율적이고 가장 적합한 솔루션을 권장하는 데 필요한 특이사항을 거의 제공하지 못합니다.
고객을 성공으로 이끌려면 다음과 같은 운영 관련 질문에 대한 명확한 답변이 필요합니다.
- 주문 생성을 정확히 어떻게 구현할 계획입니까?
- 제품 라이프사이클 관리(PLM) 시스템이 소유하는 것과 MES가 소유하는 것을 어떻게 정의하시겠습니까?
- "품질 관리"란 무엇을 의미하고 이를 어떻게 시행할 계획입니까?
- 클라우드, 온프레미스, 하이브리드 중 선호하는 구축 방법은 무엇입니까?
이러한 유형의 정보를 수집하는 가장 좋은 방법 중 하나가 기능 요구 사양(FRS) 워크숍이라는 사실을 알게 되었습니다. 더 빨리 이 워크숍을 개최하고 MES, IoT, 네트워크 및 인프라 요구사항을 정의할수록 더 효과적입니다.
조달 주기에 미치는 영향
우리 모두 시의적절한 기가팩토리 구축이 종종 장비 공급업체가 빠듯한 조달 마감일을 맞출 수 있는지에 달려있다는 사실을 알고 있습니다. 이러한 이유로 장비 및 라인 제조업체도 조기에 MES 정의 프로세스와 병행하여 논의에 참여해야 합니다.
특히 주요 공급업체가 지속적인 공급망 문제와 상당한 장비 수주 잔량을 안고 있다는 점을 고려할 때 조달 프로세스를 "즉시 시작"하고 싶은 유혹이 있을 수 있습니다. 그러나 이 경우 특히 시운전 프로세스 중에 구축에 영향을 줄 수 있는 심각한 문제가 발생할 수 있습니다.
예를 들어, 명확하게 정의된 MES 요구사항이 없으면 인라인 품질 테스트 기능이 부족한 시스템, 적절한 데이터 흐름을 방해하는 제조 네트워크가 있는 라인, MES 시스템 작동에 필요한 주요 파라미터를 포함하지 않는 장비 로직 등의 위험이 발생할 수 있습니다. 물론 이러한 문제를 해결할 수 있는 일시적인 해결책이 있을 수 있지만, 모두 시간이 걸리고 비용이 증가합니다.