2. 혁신 레벨 업
혁신은 진화하는 고객 요구를 충족하고 경쟁에서 앞서 나가는 방법입니다. 클라우드에서 SaaS를 통해 자신만의 디지털 랩을 바로 사용할 수 있으므로 실제 세계에서 발생하는 위험과 비용 없이 테스트를 수행하고 생산 문제를 해결할 수 있습니다.
기존 생산에 미치는 영향을 줄이면서 협업이 용이하고 새로운 것을 더욱 빠르고 낮은 비용으로 시도할 수 있는 기능으로 무엇을 달성할 수 있을지 생각해 보십시오. 클라우드의 SaaS는 혁신을 가능하게 할 뿐만 아니라 혁신에 도달할 수 있게 해줍니다.
더 나은 데이터 품질, 더 큰 데이터 세트를 연관시킬 수 있는 향상된 컴퓨팅 성능, 산업 수명 주기 전반에 걸친 단일 디지털 스레드를 통해 운영을 최적화하고 미래의 설계 반복을 한 차원 끌어 올릴 수 있습니다.
3. 시스템 지원 방법 재구상
클라우드를 통해 장소 및 시간에 구애받지 않고 시스템과 장비를 관리할 수 있습니다. 이러한 수준의 접근성으로 구축된 장비에 대한 연결을 즉시 관리, 구성 및 시작할 수 있습니다.
생산 요구 사항에 더 빨리 대응할 수 있다는 것은 더 신속하게 해결책을 찾을 수 있음을 의미하며, 이를 원격으로 한다는 것은 이동 시간 및 비용을 소모할 필요가 없음을 의미합니다. 정기적인 클라우드 지원 원격 유지보수는 비상 상황 발생 가능성을 더욱 낮춰줍니다. 하지만 이것이 끝이 아닙니다. 클라우드에서 이러한 수준의 원격 연결성은 보다 사전 예방적인 지원 모델을 비롯해 미래에는 더욱 큰 것을 의미할 수 있습니다.
생산 현장의 데이터는 생산성을 개선하기 위한 결정을 자동으로 내릴 수 있습니다. 설계 맥락, 운영 정보를 예상하지 못한 가동 중단 시간을 예측하고 예방 지원하며 가동 중인 작업을 더욱 효율적으로 만드는 데 사용할 수 있습니다.
따라서 가동 중단 시간을 줄이고 생산성과 운영 효율성을 높여 낭비를 최소화하고 수익률을 증가시킬 수 있습니다. 가장 멀리 떨어져 있는 작업에 특히 유용합니다.
자신있게 혁신할 수 있도록 지원하는 SaaS 제품
기업의 92%가 클라우드에 의존한다고 말하는 것을 비추어 볼 때(Forbes 인용) 클라우드가 확실히 자리 잡았다는 데는 의심의 여지가 없습니다. 클라우드 컴퓨팅이 할 수 있는 모든 것과 제조에 미칠 수 있는 영향을 목격하고 있습니다.
클라우드 네이티브 제품군의 적응성을 감안하면 그 이점은 그 어느 때보다 더 쉽게 이용할 수 있습니다. 그리고 SaaS를 사용하면 필요한 지원으로 전환할 수 있으므로 변경 위험을 완화하고 차질을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
새로운 클라우드 기반 SaaS 제품군은 Azure 플랫폼에서 Microsoft와의 협력을 통해 개발되어 안심하고 혁신할 수 있습니다. Rockwell Solution의 차세대 자동화 소프트웨어는 클라우드의 장점을 활용하여 작업 방식을 간소화하고 새로운 정보, 분석, 통찰력을 액세스할 수 있게 하여 비즈니스에 도움이 되는 의미 있는 새로운 방식으로 시스템을 설계, 운영, 유지 관리합니다.