Loading
Case Study | Plex MES
Recent ActivityRecent Activity
8 분

BIC의 디지털 트랜스포메이션: 운영 효율성의 재정립

BIC은 IT와 운영 기술을 연결하며 원활한 통합 제조라는 새로운 시대를 열어가고 있습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
BIC Company Building

BIC은 튀니지의 비제르트(Bizerte) 공장에서 운영 사일로를 없애고 데이터 정확도를 높이며 통합 데이터 소스를 직원에게 제공하기 위해 야심 찬 디지털 트랜스포메이션 여정을 시작했습니다.

BIC은  Plex MES 시스템의 파일럿 프로그램을 성공적으로 완료한 후, 단편화된 레거시 시스템을 교체하여 포괄적인 가시성을 확보하고 전역적인 표준화를 달성했습니다. 이 이니셔티브를 통해 전체 장비 효율성(OEE), 재고 정확성, 추적 가능성, 지속적인 개선을 위한 민첩성이 대폭 개선되었습니다.

Watch the video

Video Player
Chevron DownChevron Down
BIC Company Showfloor
Download File

Media error: Format(s) not supported or source(s) not found

Download File: https://rockwellautomation.scene7.com/is/content/rockwellautomation/BIC-X-Rockwell-Automation-PLEX-Digital-Transformation-en
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
BIC의 디지털 트랜스포메이션: 운영 효율성의 재정립

BIC은 IT와 운영 기술을 연결하며 원활한 통합 제조라는 새로운 시대를 열어가고 있습니다.

Rogelio Demay, Senior Manager EMEA IT Manufacturing, BIC

로젤리오 데메이(Rogelio Demay)

BIC EMEA 지역 IT제조 수석 관리자

 

로크웰 오토메이션은 IT와 운영 기술을 연결하는 데 중추적인 역할을 했으며, 기술적으로 뿐만 아니라 전략적으로 BIC을 인도하며 변경 관리와 인력 통합이 혁신의 핵심이 될 수 있도록 지원했습니다.

파일럿 프로그램의 성공은 전역적 구현을 위한 기반을 마련해주었을 뿐만 아니라 조직 내 관심과 지원을 촉발시켰습니다. 이 동영상은 BIC과 로크웰 오토메이션이 어떻게 비즈니스 성과와 인간 중심 솔루션에 우선순위를 두었는지를 살펴보고 진정한 디지털 트랜스포메이션에서는 사람과 기술의 원활한 통합이 핵심이라는 사실을 보여줍니다.

비디오 스크립트
Chevron DownChevron Down

로젤리오 데메이(Rogelio Demay): BIC은 오랜 역사를 가진 상징적인 브랜드입니다. 우리는 이러한 핵심 가치들이 기업을 지탱해준다고 생각합니다. 하지만 제가 좋아하는 점은 BIC이 과거에 연연하지 않고 지속적으로 새로운 기술을 개발하고 수용하고 있다는 것입니다.

우리는 기술에 열정적입니다. 우리는 성공의 첫 번째 요소가 사람이라고 생각합니다. 그래서 이 시스템에 대한 전체적인 비전은 기술과 사람 간의 사일로를 무너뜨리고 사람, 기계, 시스템, 기능을 모두 통합하는 것이었습니다. 아시다시피, 내부적으로는 이를 One BIC이라고 부릅니다. 모두가 하나의 팀이 되어 함께 일한다는 뜻입니다.

다프니 바카시(Dafni Vakasi): 2021년 초에 프로젝트를 시작했습니다. 목표는 자동화 수준이 다양한 장비 90대와 직원 400명을 보유한 비제르트 공장에 생산 관리 시스템(MES)을 구현하는 것이었습니다. 파일럿 프로그램의 일부로 먼저 큰 변화를 도입해야 했습니다. 그래서 프로젝트의 첫 단계는 현장에 가서 어떻게 작업이 이뤄지는지 직접 확인하는 것이었습니다. 작업자의 이동 경로, 작업자가 보는 것, 작업자에게 필요한 정보가 무엇인지를 이해하기 위함이었습니다. 그런 다음 기존 시스템을 살펴보고, 대체하고자 하는 것은 무엇이고, 개선하고자 하는 것은 무엇인지 파악하는 발견 단계를 거쳤습니다. 실제로 작업하는 방식을 파악하고, 모든 것을 문서화하여, 해결책을 찾아 나선 것입니다.

타소스 캄푸리스(Tasos Kampouris): Plex MES는 다양한 이점을 제공하는 솔루션입니다. 매우 역동적이고 협업적이며 어디서나 쉽게 접근할 수 있습니다. 이 솔루션은 대륙의 모든 곳에서 하나의 BIC 팀이 되어 일할 수 있는 많은 기회를 제공하며, 생산과 관련된 많은 문제들에 대한 해결책을 제공합니다. 실시간 보고는 매우 중요합니다. 실시간 표준에서 편차가 생기거나 표준에서 벗어나는 순간에 쉽게 정보에 접근하려고 할 때, 실시간 보고는 빠르고 정확한 데이터를 제공합니다. 이러한 데이터를 확보하면 각 문제의 원인을 파악하고 적절한 해결책을 쉽게 찾을 수 있습니다.

나디아 하즈리(Nadia Hajri): 팀들은 새로운 시스템을 도입한 것에 대해 매우 기뻐했습니다. PLEX가 모니터링과 제어에 도움이 되었기 때문에 반응이 좋습니다. 모든 생산 KPI를 실시간으로 볼 수 있으며, 모든 영역에 결과가 표시됩니다.

오우사마 가르치(Oussama Garci): 이제 PLEX를 사용해 이론이 현실과 100% 일치하는지 확인할 수 있습니다. PLEX에서 오는 모든 데이터를 확보하기 위해 노력하고 있습니다. PLEX에서 생성된 데이터는 스프레드시트나 엑셀에 기반한 데이터보다 정확하다는 것을 알기 때문입니다. 새로운 데이터를 확보하면 문제에 더 적극적으로 대응할 수 있는 기회가 생깁니다. 문제는 항상 발생하기 마련이고, 해결책을 적용하고 정해진 표준으로 돌아갈 수 있도록 준비가 되어 있어야 합니다.

타소스 캄푸리스(Tasos Kampouris): 지속적인 개선에서는 탁월함이 중요합니다. 표준을 갖추는 것이 매우 중요하며, 그 기준에서부터 탁월함을 발휘할 수 있습니다. 3개 대륙에서 공장 13곳을 가동 중입니다. 훌륭한 인재들도 많습니다. 모든 지식을 한데 모아 표준을 수립하는 것이 매우 중요합니다.

다프니 바카시(Dafni Vakasi): PLEX의 유연성은 솔루션이나 설비를 설계하는 데 정말로 도움이 되었습니다. 우리는 전문가들과 협력해 비제르트 팀의 요구에 맞게 솔루션을 설계했습니다. 그리고 구현을 시작한 아테네를 비롯해 마나우스와 멕시코 등 세계 다른 지역의 공장에서도 그렇게 했습니다. 이는 지금까지 지속되고 있는 여정입니다.

사미 소이디(Sami Souidi): PLEX를 구현한지 1년이 되었습니다. PLEX는 일상 업무를 수월하게 만들어주는 좋은 시스템이라고 말할 수 있습니다. 비제르트 공장의 경우 100% 종이 문서 기반에서 PLEX 시스템으로 이전했습니다. 1년 후에 그 성과를 볼 수 있었지만 시스템에 대한 권한을 갖기 위해 계속 노력하고 있으며, 이 단계는 다음 달 동안 우리의 목표가 될 것입니다.

타소스 캄푸리스(Tasos Kampouris): PLEX MES를 일상 업무에 결합했으니 OEE가 더 개선될 것입니다. 하나의 여정이지만, 이제 시작에 불과합니다. 생산에 솔루션, 사람, 시스템을 결합하는 것입니다.

로젤리오 데메이(Rogelio Demay): 중요한 것은 당연히 비즈니스에 실질적인 이익을 가져다주는 것이었습니다. 이제 간단하고 안정적이며 비용 효율적인 표준 IT 솔루션을 갖추었습니다. 물론 로크웰 오토메이션은 훌륭한 파트너였습니다. 저에게 PLEX MES는 단순한 도구가 아니라 보편적이며 공유되는 비전입니다. 성공에 필요한 모든 점들을 연결하는 것이 중요하다고 생각합니다. 로크웰 오토메이션이 많은 도움이 된 것은 오랫동안 사용해 온 운영 기술과 단절되었던 정보 기술에 관해 로크웰 오토메이션이 BIC과 동일한 비전을 갖고 있었기 때문입니다. 이제 우리는 두 세계의 경계를 무너뜨리기 위해 함께 노력하고 있습니다.

BIC의 Plex MES 솔루션 구축
Rogelio Demay joins Stan Miller in the ROKStudios
ROKStudios Video
BIC의 Plex MES 솔루션 구축

BIC의 EMEA지역 IT 제조 수석 관리자인 로젤리오 데메이(Rogelio Demay)는 ROK스튜디오에서 스탠 밀러(Stan Miller)와 함께 BIC의 Plex MES 솔루션 구현에 대해 논의하고 이 솔루션 회사에 어떻게 도움이 되었으며 미래를 위한 토대를 마련했는지 설명합니다.

Published 2023년 10월 23일

주제: 가정용품 및 생활용품
Recommended for You
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 회사 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left BIC의 디지털 트랜스포메이션 Chevron RightChevron Right