Rockwell Automation과 Endress+Hauser는 완전한 프로세스 자동화 솔루션에 대한 고객의 필요를 충족하기 위해 노력하고 있습니다. 두 기업의 핵심 역량을 결합하여 사전 엔지니어링, 사전 테스트, 지원 및 유지보수가 제공되는 통합 기기와 제어 및 정보 솔루션을 제공할 수 있습니다. 두 기업의 공동 솔루션을 통해 공장 전반의 고급 진단과 전체 프로세스 시스템 라이프사이클 관리의 이점을 활용하십시오. Rockwell Automation은 여러 산업의 엔드 유저, 프로세스 OEM, 시스템 통합업체 및 엔지니어링 회사와 협력하여 부가 가치를 차별화하는 유연하고 확장 가능한 통합 프로세스 시스템을 제공합니다.
![Endress + Hauser 로고](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/endresshauser.848.jpg)
프로세스의 중요 데이터 액세스
데이터 수집은 생산 자산을 연결할 때 사물인터넷(IoT) 여정의 첫 번째 단계입니다. 기기는 정보를 수집하고 분산 제어 시스템을 통해 생산 현장 및 비즈니스 시스템에 통합합니다. 두 기업의 공동 솔루션을 통해 생산 상태에 대한 전체적인 보기와 제조 프로세스를 개선하기 위한 통찰력을 얻을 수 있습니다.
동급 최고의 전문성과 협업
기기부터 프로세스 컨트롤 시스템까지 통합
Endress+Hauser와 Rockwell Automation은 동급 최고의 기기, 소프트웨어 및 제어 시스템을 사용하기 위해 함께 협업합니다. 두 회사는 각자의 장점을 결합하여 상호 보완하며 공동 솔루션을 통해 특수화된 전문성을 고객에게 전달합니다. Rockwell Automation은 여러 산업의 엔드 유저, 프로세스 OEM, 시스템 통합업체 및 엔지니어링 회사와 협력하여 테스트된 상호운용성 및 부가 가치 차별화와 함께 완전 기능을 갖춘 유연하고 확장 가능한 통합 프로세스 시스템을 제공합니다.
장치 통합 툴
사전 설정된 지침으로 시간 및 비용 절약
위험, 구현 시간 및 통합 비용 감소 Endress+Hauser와 Rockwell Automation은 유연성을 최대화하고 문제 해결 시간을 단축하며 의사 결정을 개선하기 위한 공동 통합 툴을 개발합니다. 특별한 교육 없이 단 몇 분 이내에 Endress+Hauser 기기를 Rockwell Automation 제어 시스템에 통합할 수 있습니다.
프로세스 실습 교육
Process Training Unit에서 실생활 경험 제공
Endress+Hauser와 Rockwell Automation은 일부 기술이 강의실 벽 안에서 학습하기 어렵다는 점을 인식하고 있습니다. 두 회사는 함께 협력하여 전 세계에서 사용할 수 있는 Process Training Units®(PTU)를 통해 산업 환경에서 학습할 수 있도록 지원합니다. PTU는 실생활 프로세스 공장에서 발생하는 운영, 진단 및 문제 해결을 통해 경험을 제공하는 “미니 프로세스 공장”의 역할을 담당합니다. 이러한 완전 기능을 갖춘 프로세스 공장은 Rockwell Automation의 PlantPAx®프로세스 자동화 시스템과 결합된 Endress+Hauser 기기를 갖추고 있습니다. PTU는 이론과 실습 접근 방식을 결합하여 안전하게 작동하는 프로세스 환경에서 실세계 경험을 제공합니다. 학위 수여 프로그램을 진행하는 직원이나 학생을 위한 인력 교육을 찾고 있다면 PTU가 적합한 장소입니다.