Overview
폐기율을 1%대로 낮추고, 99.6%의 재고 정확도를 확보하고, 생산 일정 준수와 납품 시간의 정확성을 거의 100% 보장하며 수익성을 높일 수 있는 방법이 있다면 어떨까요? 불가능해 보이지만 모든 제조 작업을 Plex 제조 실행 시스템과 연결하면 이를 실현할 수 있습니다.
Plex 스마트 제조 플랫폼은 사람, 시스템, 기계 및 공급망을 연결하여 더 나은 결과를 제공합니다. 정보 사일로를 없애고, 비즈니스를 디지털화하고, 프로세스를 자동화하고, 어디서나 모든 기기에서 추적할 수 있으며, 조직 내 모든 사람이 활용 가능한 데이터를 생성합니다.
Plex MES를 사용하면 전체 생산 라이프사이클에 대한 종합적인 가시성 확보가 가능하고, ERP와의 완벽한 연결로 작업 현장을 제어할 수 있습니다. 또한 작업 자동화가 용이하고, 위험 및 오류 방지, 인라인 품질 향상, 최고 경영진이 공장 현장을 실시간으로 파악하여 데이터에 기반한 의사결정을 내릴 수 있습니다.
2회에 걸쳐 진행되는 본 웨비나 시리즈를 통해 클라우드 기반 스마트 제조 플랫폼으로 운영을 혁신하는 방법을 소개해 드립니다.
Speakers