A convergência TI/TO ajuda as empresas a medir e administrar a produtividade de novas maneiras. Os dados disponíveis da IoT na produção, por exemplo, aprimoram a tomada de decisões e o desempenho das máquinas. A automação e as informações integradas permitem mais inovações que ampliam a produtividade, incluindo equipamentos que se reconhecem e robôs colaborativos.
Qual é sua estratégia de modernização?
Incorpore novas tecnologias e transforme a produtividade em uma meta de longo prazo
Uma estratégia de modernização vai além de atualizações de equipamentos ou convergência TI/TO. Ela desenvolve um roteiro que abrange todos os aspectos de sua operação. Ela também prepara para os inevitáveis avanços da tecnologia e a evolução dos negócios.
Considere algumas formas como as empresas abordam a modernização para aumentar a produtividade:
- As montadoras de automóveis utilizam sistemas de dados automatizados para ampliar a Eficiência Geral do Equipamento (OEE) e a produtividade em 50%
- As empresas de alimentos e bebidas usam a abordagem de infraestrutura como serviço para reduzir o tempo de localização de falhas em 90%
- As empresas de petróleo e gás usam análises preditivas em tempo real para identificar possíveis falhas e minimizar o tempo de parada não programada
- As empresas farmacêuticas aprimoram consistência de processos para ajudar a aumentar a produção em 65%
Nós também modernizamos nossas operações de produção como parte da nossa própria jornada rumo à Connected Enterprise, e integramos automação e informações em um sistema conectado. Usamos o mais moderno software de EMI e de sistema de execução de manufatura para centralizar as informações de centenas de aplicativos. Nossa produtividade aumentou desde a implantação do novo sistema.
Estudos de caso
A convergência TI/TO em ação
O que acontece quando as organizações superam a lacuna entre o chão de fábrica e os sistemas da empresa? Elas compreendem melhor os negócios, reduzem o tempo de parada não programada e alcançam níveis de produtividade que antes eram impossíveis. Empresas inovadoras já demonstram que isso é possível. Veja como.
Sistemas de automação integrada
Conecte o chão de fábrica com tecnologias expansíveis e duradouras
A convergência TI/TO supera a lacuna não apenas entre o chão de fábrica e os sistemas de negócios, mas também entre dispositivos individuais. Por esse motivo, sistemas de controle e automação são construídos com dispositivos perfeitamente integrados em vez de um conjunto de produtos individuais.
As tecnologias projetadas para ajudar a construir sistemas de automação industrial integrados e eficientes incluem:
- Sistemas de controle integrados combinam informações em tempo real e diversas áreas de controle em um única arquitetura para aumentar a produtividade
- Dispositivos de controle inteligente de motor fornecem acesso às informações que permitem decisões melhores e aumentam o desempenho do sistema
- Dispositivos inteligentes fornecem os dados brutos para uma Connected Enterprise para otimizar as operações
Uma arquitetura de rede única e segura
A rede certa para uma Connected Enterprise produtiva
Um fluxo de informações perfeito só pode acontecer com uma arquitetura de rede segura e confiável. As organizações que implantam uma única arquitetura de rede em Ethernet e IP padrão levam os dados corretos até o trabalhador, local e hora corretos. Essa abordagem pode impulsionar a produtividade no chão de fábrica e em toda a empresa.
Para planejar a convergência TI/TO, é importante entender as complexidades envolvidas. Em colaboração com nossos parceiros de aliança estratégica, podemos ajudar você a navegar por esse processo. Com a Cisco, podemos ajudar a convergir e simplificar a sua arquitetura de rede, aproximar lacunas culturais e técnicas e treinar trabalhadores. Com a Panduit, oferecemos orientação e soluções pré-configuradas capazes de ajudar a reduzir o risco, aumentar o desempenho operacional e a confiabilidade, e simplificar as implementações de rede.