Tem certeza de que tem acesso a peças sobressalentes essenciais e conhece o risco de obsolescência dos equipamentos? A melhor forma de aprimorar as práticas de MRO (manutenção, reparo e operações) é começar com um entendimento completo de onde, no ciclo de vida do produto, você está hoje. A Installed Base Evaluation™ (serviço da IBE® ) facilita a coleta e a análise de informações essenciais de desempenho dentro da instalação e em toda a empresa. Agora você está pronto para planejar o futuro de sua instalação.
Precisa de uma melhor estratégia de gestão de ativos?
Tenha uma análise completa de suas máquinas e equipamentos em toda a empresa
Você sente uma necessidade de ter um melhor entendimento sobre todas as partes que executam atividades essenciais de negócios na sua empresa? Conhecendo o status das peças sobressalentes e dos equipamentos descontinuados, você poderá criar um perfil de risco corporativo que destaca o maior risco de tempo de parada não programada em cada local.
Com o serviço da Installed Base Evaluation™, utilizamos uma metodologia padrão para coletar esses dados e entregar relatórios úteis baseados nessas percepções em poucas semanas.
Um serviço da Installed Base Evaluation™ pode oferecer suporte a iniciativas em toda a empresa, como:
- Identificação dos ativos mais críticos
- Redução dos riscos de obsolescência
- Gerenciamento do depósito corporativo e de iniciativas de peças sobressalentes
- Confirmação de que todos os ativos tenham listas de materiais atualizadas
Se quiser ter um entendimento ainda mais claro, um serviço de Installed Base Evaluation™ Empresarial pode incluir uma avaliação em vários locais de seus ativos ou software. O serviço IBE Empresarial pode ser personalizado de acordo com fatores como locais e máquinas de alto risco, ou concentrar-se em unidades de negócios específicas em várias instalações.
Comece com seus ativos físicos
A Installed Base Evaluation™ fornece inteligência que pode ser utilizada
Nosso serviço IBE oferece uma análise minuciosa de todos os seus ativos e condições essenciais da fábrica, para que possa tomar decisões baseadas em dados sobre a gestão de suporte e obsolescência.
Um serviço de Installed Base Evaluation™ pode ajudar a...
- Reduzir custos identificando e eliminando inventário em excesso, aumentando o retorno sobre ativos líquidos (RONA)
- Aumentar a disponibilidade verificando se há peças sobressalentes no local para suporte da produção e manutenção
- Identificar e reduzir os riscos associados com o suporte a equipamentos em obsolescência
- Atualizar equipamentos ou adicionar uma nova linha de produção sabendo exatamente o que será afetado em sua base instalada
Tomar melhores decisões com Meus equipamentos
Revisar, analisar e avaliar dados em sua base de ativos instalada
Já se perguntou o que você deveria planejar para sua instalação, mas que ainda não descobriu? Meus equipamentos ajuda você a planejar para o futuro com insights digitais em seu inventário de ativos industrial. Com exibições de painel reveladoras que oferecem a você um melhor acesso às informações sobre seu ambiente de produção, o Meus equipamentos permite melhor colaboração e impulsiona a melhor tomada de decisões na sua equipe. Com análise avançada sobre risco de obsolescência e inventário de depósito, Meus equipamentos pode ajudar você a reduzir custos e aumentar disponibilidade garantindo peças sobressalentes críticas no local para ajudar com a produção e manutenção.
Entenda o seu software
Conheça seus ativos de TI e riscos de migração
Uma Avaliação de Inventário de Software identifica seus ativos de TI, hardware, software, versões e possíveis riscos na migração. Coletamos informações e fornecemos análise detalhada de software da Rockwell Automation® e da Microsoft®.
Nossa avaliação oferece um inventário de avaliação inicial para ajudar nas ações baseadas em riscos e oportunidades de economia, assim como na preparação para modernizar seus equipamentos de automação industrial. Você pode identificar oportunidades para eliminar software não utilizado e migrar para licenças simultâneas. Além disso, podemos identificar se o hardware e o sistema operacional correspondente suportam determinada atualização de software, evitando possíveis incompatibilidades.
Uma Avaliação de Inventário de Software permite:
- Documentar todos os softwares instalados e ativos de TI
- Determinar se o sistema operacional atual e o hardware dos equipamentos de automação oferecerão suporte a atualizações de software e identificar os requisitos da migração
- Melhorar o desempenho determinando quais pacotes de software serão necessários para operação simultânea e quais serão baseados em licença
- Otimizar o licenciamento e o suporte