O novo laser scanner de segurança SafeZone 3 e a cortina de luz GuardShield 450L da Allen-Bradley, ambos com CIP Safety em Ethernet/IP, oferecem ao usuário acesso a dados essenciais que permitirão interpretar o status ou o desempenho da máquina ou da linha de produção. Esses dispositivos permitem aumentar o tempo de produtividade e a sustentabilidade do equipamento, aprimorar a flexibilidade, aumentar a segurança e, ao mesmo tempo, reduzir o custo total de propriedade.
As informações de diagnóstico do laser scanner de segurança e da cortina de luz fornecem dados valiosos, como onde ocorrem falhas relacionadas à segurança ou se os trabalhadores estão seguindo os procedimentos operacionais padrões.
Esses novos sistemas não apenas mantêm a segurança de pessoas e processos, mas também aumentam consideravelmente a produtividade. Ao contrário dos dispositivos tradicionais, os dispositivos de segurança inteligentes “oferecem maior visibilidade das operações e ajudam os usuários a compreender os estados dos processos, as condições ambientais e outros fatores que afetam a segurança e a produtividade”.
O novo laser scanner de segurança SafeZone 3 com CIP Safety possibilita a detecção de áreas dentro de uma célula de trabalho. O CIP Safety permite que os usuários operem simultaneamente várias zonas de segurança. Além disso, ele amplia a faixa de alcance do scanner e oferece dados de diagnóstico essenciais por meio de uma única conexão de EtherNet/IP.
Por exemplo, ele notifica os trabalhadores se eles estiverem se aproximando de uma ameaça para evitar que a máquina diminua a velocidade ou pare, ou alerta sobre falhas comuns, como poeira nas lentes do scanner.
Por outro lado, a cortina de luz GuardShield 450L com CIP Safety em Ethernet/IP evita que a equipe sofra acidentes relacionados a movimentos perigosos das máquinas. Oferece aos usuários mais acesso aos dados de diagnóstico para melhorar a produtividade e a flexibilidade. Por exemplo, você pode entender melhor a causa de um evento de tempo de inatividade ou pode identificar possíveis problemas de qualidade do produto.
O CIP Safety é uma extensão do Common Industrial Protocol (CIP), o protocolo da camada de aplicação EtherNet/IP. Os produtos inteligentes que usam CIP Safety com tecnologias como GuardLink ajudam a melhorar a segurança e a produtividade e a simplificar o cabeamento. Eles também oferecem integração premium com um sistema de controle Compact GuardLogix SIL 3 da Allen-Bradley usando a aplicação Studio 5000 Logix Designer.