A tecnologia digital continua transformando a manufatura. À medida que as iniciativas de fábrica inteligente aumentam, os OEMs enfrentam novas demandas por máquinas altamente produtivas habilitadas para informações compatíveis com a transformação digital e ajudam a manter a segurança em um mundo conectado.
Não muito tempo atrás, “produtividade”, “segurança” e “proteção” eram vistas como considerações separadas de uma máquina , muitas vezes em conflito uma com a outra. Porém, em fábricas modernas e conectadas, elas têm um vínculo intrínseco. Uma violação de segurança em um sistema de controle industrial pode atrasar a produção, danificar equipamentos, ferir os trabalhadores ou prejudicar o meio ambiente.
Como fabricante de máquinas, você desempenha um papel fundamental em ajudar as industrias a capturar os benefícios da conectividade e reduzir os riscos. Graças às novas tecnologias, como segurança inteligente e CIP Security, você pode repensar sua abordagem ao projeto da máquina e enfrentar o desafio.
Dispositivos mais inteligentes. Segurança mais inteligente.
É claro que a segurança de máquina sempre foi uma consideração fundamental em seus projetos. Mas os sistemas convencionais de segurança de máquina fornecem poucos ou nenhum dado.
Por exemplo, o sistema pode notificar um operador de que uma linha parou, mas não pode fornecer nenhuma informação sobre a posição ou natureza da falha. Portanto, mesmo uma falha de segurança facilmente corrigida, como uma porta de acesso entreaberta, pode resultar em uma extensa localização de falhas e perda de tempo de produção.
O segredo para a segurança inteligente - e melhor produtividade da máquina - é prover mais informações. A segurança inteligente aproveita a tecnologia digital e a conectividade em rede para fornecer dados valiosos que podem otimizar a performance da maquina.
Resumindo, controladores e dispositivos de segurança inteligentes adquirem e processam dados - e podem monitorar e relatar as condições dos ativos em tempo real. Eles podem se comunicar na mesma rede EtherNet/IP™ ,onde se comunicam todos os outros dispositivos da maquina, utilizando um protocolo de comunicação de segurança – ou funcionalidade CIP Safety™ integrada, como esta cortina de luz.
Dispositivos de segurança inteligentes fornecem informações de diagnóstico que podem nos dar dicas valiosas, como exatamente onde uma falha relacionada à segurança está ocorrendo ou se os trabalhadores estão seguindo os procedimentos operacionais padrão. Além disso, os dispositivos de segurança inteligentes permitem uma melhor visibilidade das operações e fornecem as informações de que os fabricantes precisam para tomar melhores decisões sobre como melhorar os processos.
O resultado? Localização de falhas mais rápida. Disponibilidade maior da máquina. Mais produtividade.
Segurança e proteção: um relacionamento fundamental
Não há dúvidas sobre isso. Nas fábricas cada vez mais conectadas de hoje, a cibersegurança também afeta a segurança e a produtividade. Um invasor que se infiltra em um sistema de controle industrial pode causar danos devastadores rapidamente, desde manipular um processo até comprometer um sistema de segurança.
Ao mesmo tempo, mais industrias estão procurando maneiras de habilitar o acesso remoto seguro aos seus equipamentos. De fato, uma lição que aprendemos durante a pandemia de Covid-19 é que o acesso remoto pode ser crítico quando as opções de serviço no local são limitadas.
A boa notícia? A cibersegurança é um problema de segurança previsível e a redução de risco é tangível. Na verdade, uma estratégia de cibersegurança baseada em defesa em profundidade é uma das medidas mais eficientes que os fabricantes podem tomar para proteger os sistemas. E os projetistas da máquina podem apoiar seus esforços.
Pense na segurança enquanto você projeta
Em última análise, a redução de riscos de cibersegurança depende da estratégia de defesa em profundidade implementada por seus clientes. Especificamente, o padrão IEC 62443 fornece a estrutura para tratar e reduzir vulnerabilidades de segurança em sistemas de controle e automação industrial (IACS).
Para reduzir o risco, os fabricantes devem se concentrar em políticas fortes, proteções físicas, infraestrutura e segmentação de rede e na proteção de seus equipamentos. No início, eles devem primeiro definir o quão seguras são suas máquinas, e muitos estão exigindo equipamentos que atendam a protocolos de segurança mais rigorosos.
Como atender às expectativas de cibersegurança dos clientes? Projete seus sistemas de controle de máquina pensando na segurança. A primeira etapa é verificar se os componentes do sistema de controle que você aplica apresentam perfis de segurança robustos projetados para ambientes industriais e em compatibilidade com a IEC 62443.
Prepare sua máquina para a CIP Security
Embora seus clientes, sem dúvida, usem uma variedade de métodos para ajudar a impedir ameaças de cibersegurança, a CIP Security™ está se tornando uma forma cada vez mais importante de reforçar uma estratégia de defesa em profundidade. Para dar suporte a esta estratégia, você pode tornar seu equipamento “pronto para CIP Security”.
A CIP Security oferece uma maneira segura de transportar dados, no nível do protocolo, em redes EtherNet/IP. Um dispositivo habilitado para CIP Security protege contra comunicações mal intencionadas de três maneiras importantes:
- Rejeita mensagens enviadas por pessoas ou dispositivos sem credibilidade
- Rejeita dados alterados
- Ajuda a prevenir a visualização de dados de EtherNet/IP por partes não autorizadas
O ponto de acesso mais vulnerável à sua máquina é a estação de trabalho, que sempre se conecta ao sistema de controle. Para ajudar a reduzir esse risco, um número cada vez maior de controladores, inversores e módulos de comunicação têm recursos de CIP Security integrados.
Para melhorar o controle de acesso, você pode agrupar dispositivos com CIP Security em sua máquina e criar uma “zona” ou conjunto de dispositivos que compartilham a mesma política de segurança.
E os dispositivos de controle da máquina sem CIP Security integrada? Normalmente, esses componentes estão na “lista de permissão” e podem se comunicar com dispositivos dentro da zona. Mas agora você pode alcançar um nível ainda mais alto de proteção da máquina, graças a este novo proxy de CIP Security.
Uma solução de hardware autônomo, o proxy foi projetado para proteger muitos dos dispositivos de controle EtherNet/IP em uso que não contam com recursos de CIP Security integrados. Como resultado, você pode melhorar a segurança não apenas nos designs de seus novos equipamentos, mas também nas instalações existentes.
Saiba como você pode aplicar estratégias de máquina inteligente para ajudar a reduzir os riscos de segurança e proteção, melhorar a disponibilidade e diferenciar suas ofertas.
Steve Ludwig, gerente de portfólio global, Integrated Architecture, também contribuiu com esta postagem do blog.