Os usuários finais estão migrando para uma Connected Enterprise, reunindo sistemas de tecnologia da informação (TI) e tecnologia de operações (TO) em uma única arquitetura de rede. As máquinas e os equipamentos inteligentes fornecem um acesso sem precedentes aos dados, além de mais conectividade e segurança robusta, o que deixa você e os clientes em uma situação de mais sucesso.
Alinhe-se às necessidades do cliente
Considerações-chave sobre o desenvolvimento de máquinas e equipamentos inteligentes
Você é desafiado a inovar sempre para se manter competitivo. À medida que mais usuários finais migram para uma Connected Enterprise a fim de otimizar a produção e a cadeia de fornecimento, eles desejam um valor agregado além das máquinas ou dos equipamentos. Eles também esperam que você os ajude a atender suas necessidades mais urgentes:
- Competitividade global
- Preparo da força de trabalho
- Riscos da mudança
- Novas tecnologias
Os usuários finais desejam que você ofereça máquinas e equipamentos inteligentes que se integrem facilmente a uma instalação, deem acesso às informações e permitam uma reação ágil a demandas de mercado em constante mudança.
Para ajudar a simplificar o processo, você deve se concentrar em três ingredientes principais do projeto:
- Processos: conheça os usuários finais na jornada para The Connected Enterprise e identifique as necessidades deles
- Tecnologia: incorpore as tecnologias e os recursos certos
- Pessoas: crie o conjunto de habilidades necessário, interna e externamente
Somos colaboradores para desenvolver as máquinas e os equipamentos inteligentes de que os clientes de produção e industriais precisam.
Dê suporte à conformidade com a segurança, otimize operações
As máquinas e os equipamentos inteligentes facilitam mais do que nunca o suporte à conformidade com a segurança ao mesmo tempo em que otimizam as operações. Com o diagnóstico do sistema de segurança, as soluções de segurança integradas e a tecnologia de segurança contemporânea, você pode aproveitar o valor inerente de projetos de sistema de segurança integrados.
Proteção é segurança
A proteção deve ser um componente contínuo, em evolução, da estratégia geral de segurança. Isso significa uma gestão de segurança proativa além da segurança do funcionário e do cliente. A meta é proteger a máquina e também a propriedade intelectual, os ativos físicos, humanos e o meio ambiente.
Projeto para disponibilidade das informações
Máquinas compatíveis com informações reduzem o tempo de parada e aumentam a eficiência
As máquinas e os equipamentos compatíveis com informações oferecem desempenho em tempo real e dados operacionais. Os usuários finais precisam de informações prontamente acessíveis que sejam visíveis em toda a empresa. Essas informações ajudam as pessoas a tomarem decisões bem informadas, reduzirem o tempo de parada e aumentarem a eficiência e a produtividade da fábrica.
Visualização para a produção inteligente
As soluções de visualização e IHM ajudam você a lidar com as necessidades de produtividade, inovação e globalização. Nosso portfólio oferece uma aparência consistente para terminais eletrônicos de interface do operador, IHM cliente/servidor distribuída e software de informação. Ferramentas de programação e aplicativos de software avançados incluem análise de dados e acesso remoto para acelerar o desenvolvimento e aumentar a eficiência.
Simplifique a integração
Localize as falhas rapidamente e reduza o tempo de parada
À medida que os clientes tentam conectar o chão de fábrica à empresa, as máquinas que preenchem totalmente a lacuna entre cada domínio se tornam rapidamente sua vantagem competitiva. Aproveitar uma única plataforma de controle e informações para coletar, transferir e analisar dados das operações em tempo real permite que os operadores localizem as falhas rapidamente e reduzam o tempo de parada.
Implante soluções de rede industrial seguras e robustas
A EtherNet/IP é uma rede Ethernet industrial aberta que permite operar aplicações de controle do inversor discretas, de segurança, movimento e processo. A EtherNet/IP permite trafegar informações seguras em tempo real entre máquinas, sistemas e empresas. Essa rede permite que profissionais de TI e operação alcancem mais facilmente as metas comerciais.
Ofereça diagnóstico e análise em tempo real
Reaja rapidamente a problemas com a monitoração remota
O acesso remoto oferece um fluxo de receita adicional, relações mais sólidas com o cliente e uma diferenciação em relação à concorrência. Monitore o desempenho da máquina de qualquer lugar do mundo. Reaja a situações críticas com acesso remoto, economizando custos de viagem e no local. Reaja mais rapidamente a problemas no equipamento ou ajude a evitá-los. O resultado é menos tempo de parada e mais produção.
Dispositivos de inteligência incorporada
Os dispositivos de inteligência incorporada oferecem novas maneiras para os clientes aumentarem os ciclos de vida da máquina e diminuírem o tempo de parada. Esses dispositivos podem usar funções integradas, como monitoramento da vibração, monitoração da condição e assinaturas de torque, para identificar problemas antes que surjam. Os operadores podem localizar falhas rapidamente e reparar os problemas que surgirem.
Otimize as eficiências operacionais
Ofereça máquinas e equipamentos mais flexíveis
Com projetos inovadores e tecnologia de automação expansível, você pode oferecer máquinas e equipamentos inteligentes mais flexíveis que ajudam a aumentar as eficiências operacionais e:
- Reduzir tempos de ciclo de instalação e partida
- Reduzir tempos de troca
- Reduzir custos de energia
- Atenda a requisitos elétricos, mecânicos e ambientais
- Aumentar a segurança do funcionário e a proteção do equipamento
Projeto de engenharia para operações
O software de projeto ajuda a maximizar a produtividade da automação, reduzindo o tempo de projeto. Com esse software, você pode criar maneiras de diminuir custos usando soluções modularizadas, consistentes, que melhoram a eficiência da produção.
Plataforma de controle expansível
Uma estrutura universal é mais fácil de projetar, instalar, gerenciar e manter. Ela também permite dimensionar corretamente o sistema de controle para a aplicação do cliente. Nosso portfólio de sistema da Integrated Architecture® inclui as famílias de controle, visualização, controle de movimento e rede.